Befehl 'Zurücksetzen', Befehl 'Projekt zurücksetzen'

 

Symbol: _svn_icon_revert.png

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Zurücksetzen. Im Dialog wählen Sie die Objekte aus, deren lokale Änderungen rückgängig gemacht werden sollen und die auf den Stand der Basisrevision der Arbeitskopie zurückgesetzt werden.

Aufruf:

Wenn Sie nichts oder den Hauptknoten im Gerätebaum ausgewählt haben, werden alle geänderten Objekte in diesem Dialog aufgelistet (Projekt zurücksetzen). Wenn Sie ein oder mehrere Objekte ausgewählt haben, werden nur die Änderungen dieser Objekte und rekursiv ihrer Unterobjekte aufgelistet (Zurücksetzen).

Dialog 'Zurücksetzen'

Externals gruppieren

_cds_icon_option_activated.png: Die externen Definitionen werden gruppiert nach ihrem externen Speicherort dargestellt.

Sperre beibehalten

_cds_icon_option_activated.png: Die Sperre aller Dateien, die durch den Zurücksetzen-Befehl verändert werden, bleibt erhalten

Alle an- / abwählen

Wenn externe Objekt gelöscht werden, kann CODESYS SVN diese Daten im SVN-Offlinebetrieb nicht wiederherstellten. Der Benutzer wird in einem Dialog gefragt, wie der fortfahren will:

Siehe auch