Befehl 'Log zeigen', Befehl 'Projekt-Log zeigen'

 

Symbol: _svn_icon_show_log.png

Funktion: Die Befehle öffnen die Registerkarte Projekt Log oder Log - <Objekt> . In der Registerkarte wird die Versionsgeschichte des Projekts oder eines Objekts des CODESYS-Projekts angezeigt.

Aufruf:

Wenn Sie nichts oder den Basisknoten im Objektbaum selektiert haben, wird die Historie des gesamten Projekts dargestellt.(Projekt-Log zeigen). Wenn Sie ein oder mehrere Objekte selektiert haben, wird die Historie dieser Elemente angezeigt (Log zeigen).

Es können gleichzeitig mehrere Registerkarten mit der Versionsges­chichte unterschiedlicher Objekte geöffnet werden.

Registerkarte 'Projekt-Log', Dialog 'Log - <Objekt>'

Oberer Bereich

  • Revision: Revision­snummer

  • Autor

  • Datum

  • Meldung: Beim Über­tragen eingetra­gene Meldung

Auflistung der Revisionen des Projekts oder der selektierten Objekte in den Informationen. Standardmäßig werden die ersten 100 Revisionen angezeigt. Für die Anzeige weiterer oder aller Revisionen stehen die Schaltflächen Alle und Nächste 100 zur Verfügung.

Im Kontextmenü jeder Revision stehen mehrere Befehle zur Verfügung. Diese Kontextmenübefehle werden weiter unten beschrieben.

Mittlerer Bereich

Anzeige der Meldung der Revision, die im oberen Bereich selektiert ist.

Unterer Bereich

  • Aktion

  • Pfad: Objektpfad im SVN

  • Kopiert von Pfad

  • Kopiert von Revision

Auflistung der Aktionen, die an den Objekten des Projekts in der selektierten Revision durchgeführt wurden:

Verstecke nicht verwandte geänderte Pfade

_cds_icon_option_activated.png: Alle Änderungen dieser Revision, die keinen Bezug zum Objekt haben, werden ausgeblendet.

Bei Kopieren/Umbenennen anhalten

_cds_icon_option_activated.png: Wenn das Objekt von einer anderen Stelle des SVN-Projektarchivs kopiert wurde, werden keinen weiteren Logmeldungen mehr geholt. Dies ist insbesondere dann von Nutzen, wenn Branches oder Tags betrachtet werden und nur die Änderungen innerhalb des Zweigs relevant sind.

Filter/Bereich

Öffnet den Dialog Filter

Alle

Alle Revisionen werden aufgelistet.

Nächste 100

Die nächsten 100 Revisionen werden aufgelistet.

Dialog Filter

Bereich Revision

Die angezeigten Revisionen können gefiltert nach Head, Revision oder Datum gefiltert werden.

_cds_icon_option_activated.png: Die Optionsfelder für Beginn Revision und Ende Revision sind editierbar.

UTC-Zeit verwenden: Anzeige des Datums in Weltzeit.

Genauere Informationen finden Sie in der Beschreibung "Dialog 'Revsion auswählen'".

Meldung enthält

Anzeige von Revisionslogs, die einen speziellen Text in der Meldung enthalten

Autor enthält

Anzeige von Revisionslogs des angegebenen Autors

Pfad enthält

Anzeige von Revisionslogs des angegebenen Pfads

Kontextmenübefehle der Revisionen

Mit der Basis -Arbeitskopie vergleichen

Vergleicht die ausgewählte Revision des Objekts mit der Basis-Arbeitskopie (ohne lokale Änderungen).

Mit Arbeitskopie vergleichen

Vergleicht die ausgewählte Revision des Objekts mit der Arbeitskopie.

Mit Head-Revision vergleichen

Vergleicht die ausgewählte Revision des Objekts mit der HEAD-Revision.

Mit vorheriger Revision vergleichen

Vergleicht die ausgewählte Revision des Objekts mit der vorherigen Revision.

Objekt zu Revision aktualisieren

Aktualisiert das Objekt auf die ausgewählte Revision.

Hinweis: Änderungen des Projekts durch diesen Befehl können nicht übertragen werden.

Für VSS Anwender: Dies ist vergleichbar mit dem Laden einer älteren Version ohne Auschecken. Um eine vorherige Übertragung rückgängig zu machen, muss der Befehl Rückgängig zu dieser Revision verwendet werden.

Auf diese Revision zurücksetzen

Setzt das Objekt auf die ausgewählte Revision zurück.

Dieser Befehl hat keinen Einfluss auf das SVN-Projektarchiv, solange die Änderungen nicht übertragen werden. Intern macht SVN für alle Änderungen, die nach der angewählten Revision gemacht wurden, die Zusammenführungen rückgängig, um die Veränderungen der vorangegangenen Übertragungen zurückzusetzen.

Autor bearbeiten

Öffnet einen Dialog zum Ändern des Autors der Revision.

Logmeldung bearbeiten

Öffnet einen Dialog zu Ändern der Logmeldung der Revision.

Revisionseigenschaften

Öffnet den Dialog Revisionseigenschaften, in dem die Eigenschaften angezeigt werden.

In dem Dialog können Sie Eigenschaften Hinzufügen, Entfernen und die Option Binäre Eigenschaften zeigen aktivieren.

Branch/Tag aus dieser Revision erzeugen

Erzeugt einen Zweig oder Tag von der ausgewählten Revision.

SVN-Projektarchiv durchsuchen

Öffnet den Dialog SVN-Projektarchiv-Browser.

In Zwischenablage kopieren

Kopiert Logdetails der ausgewählten Revision in die Zwischenablage. Dies sind die Revisionsnummer, Autor, Datum der Revision, Logmeldung und die Liste der geänderten Objekte für jede Revision.

Siehe auch