Funktion: Der Befehl stielt die Sperre des Objekts. Dafür öffnet sich der Dialog Sperre Meldung.
Aufruf: Kontextmenü SVN
Voraussetzung: Das versionierte Objekt ist von jemand anderem gesperrt (mit dem Symbol überlagert).
Geben Sie den Grund ein, warum Sie das Objekt sperren |
Sperrmeldung Beispiel: a.mayer had to steal the lock because the changes need to be implemented so urgently. |
Letzte Meldung |
Zeigt bereits verwendete Meldungen in einem Dialog an. Dort können Sie eine davon auswählen, um sie als Sperrmeldung zu verwenden. |
Rekursiv |
|
OK |
Stiehlt die Sperre.
Bei erfolgreich gestohlender Sperre wird das Objekt (im Objektbaum) mit dem Symbol |