Funktion: Der Befehl checkt ein CODESYS-Projekt aus dem SVN-Projektarchiv aus.
Aufruf: Aktion im Test Manager TestManager.SVN
Voraussetzung: Das Add-on CODESYS Test Manager ist installiert.
|
URL des Projekts im SVN-Projektarchiv Beispiel: https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project Tipp: Sobald ein gültiges SVN-Projektarchiv angegeben ist, können Sie mit Hilfe der Schaltflächen daneben oder den Optionen unter Revision browsen und ein bestimmtes Projekt ausgewählten |
|
Die Schaltfläche ist mit der gerade ausgewählten Revision beschriftet:
Öffnet den Dialog Revision auswählen. Sie können dort eine Revision wählen. Hinweis: Der Dialog bietet die gleichen Optionen wie die Gruppe Revision. |
|
Öffnet den Dialog SVN-Projektarchiv-Browser. Sie können dort das SVN-Projektarchiv durchsuchen. |
Name |
Name der Arbeitskopie Beispiel: ControlABC.project |
Ort |
Speicherort der Arbeitskopie Beispiel: /D:/svn/repository/trunk/ControlABC.project |
Projekt |
Das Projekt wird als CODESYS-Projekt "<projektname>.project" gespeichert. |
Bibliothek |
Das Projekt wird als CODESYS-Bibliotheksdatei "<projektname>.library" gespeichert. |
Autoerkennung |
CODESYS versucht, den Projekttyp anhand der Endung zu erkennen. Die aktuelle Implementierung prüft, ob die URL des Projektes auf "_library" oder ".library" endet. In diesem Fall wird das Projekt als Bibliothek erkannt, andernfalls als Projekt. |
Externals auslassen |
|
Eine Beschreibung finden Sie in Kapitel "Dialog 'Revision auswählen'". |
Siehe auch