Befehl 'Aktualisieren', Befehl 'Projekt aktualisieren'

 

Symbol: _svn_icon_update.png

Funktion: Der Befehl überträgt Änderungen im SVN-Projektarchiv in das Projekt. Die Aktualisierung wird mit der HEAD Revision ausgeführt.

Aufruf:

Wenn nichts oder der Hauptknoten ausgewählt ist, wird das gesamte Projekt aktualisiert (Projekt aktualisieren). Wenn ein oder mehrere Objekte ausgewählt sind, werden diese Objekte und ihre Unterobjekte aktualisiert (SVN aktualisieren).

Folgende Fälle sind möglich:

Wenn nur ein Teil der Objekte aktualisiert wird, kann es vorkommen, dass Objekte mit dem gleichen Namen bereits existieren. Diese Situa­tion kann zum Beispiel durch Verschieben von Objekten in einen Ordner entstehen.

Bei diesem Konflikt gibt es folgende Möglichkeiten zu reagieren:

Siehe auch