Dialog 'Projekteinstellungen' - 'SVN-Einstellungen'
Funktion: In diesem Dialog wird das Verhalten des integrierten SVN-Versionskontrollsystems konfiguriert.
Aufruf: Menü Projekt ‣ Projekteinstellungen , Kategorie SVN-Einstellungen
Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.
Automatisches Sperren und Zusammenführen
Sie können mit diesen Einstellungen die Standardeinstellungen überschreiben, die in Dialog Tools ‣ Optionen , in Kategorie SVN-Einstellungen vorgenommen wurden. |
|
Zusammenführen |
Verhalten bei den Befehlen Aktualisieren, Zusammenführen oder Wechseln zu, wenn sich beide Seiten (Arbeitskopie und SVN-Projektarchiv) gegenüber der Basisversion geändert haben. |
Sperren |
Verhalten, wie CODESYS SVN Objekte sperrt, wenn sie lokal geändert werden. |
Marker |
Verhalten bei Konflikten |
Einstellungen SVN-Versionsinfo
SVN_VERSION_INFO-Konstanten für IEC-Zugriff erzeugen |
Wenn Sie die Option aktivieren, wird das Objekt automatisch erzeugt. Wenn Sie die Option deaktivieren, wird das Objekt automatisch aus dem Projekt entfernt. |
Siehe auch