SVN-Projektarchiv verwenden

 

SVN-Projektarchiv (englisch SVN repository ) speichert Informationen üblicherweise als Dateisystembaum, eine Hierarchie aus Dateien und Verzeichnissen. Eine beliebige Anzahl von Clients verbindet sich mit dem SVN-Projektarchiv und liest oder schreibt Änderungen der Dateien in Revisionen.

SVN-Projektarchiv erstellen

Hinweis

Wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Spezialisten für weitere Infor­mationen, wie ein SVN-Projektarchiv zu erstellen ist. Für den Produktionseinsatz empfehlen wir strikt einen dedi­zierten, administrierten SVN-Server.

Wir empfehlen, innerhalb des SVN-Projektarchivs die empfohlene Standard-Verzeichnisstruktur anzulegen.

Siehe auch

SVN-Projektarchiv für Testzwecke erstellen

Hinweis

Verwenden Sie die file://-Zugriffsmethode nur zu Testzwecken!

Info

Sie können SVN-Projektarchive, die im Format 1.8 oder 1.9 erzeugt wurden, über das file://-Protokoll erreichen.

Für Testzwecke können Sie ein lokales SVN-Projektarchiv erzeugen, ohne dafür eigens einen Server zu installieren. Der Zugriff auf das SVN-Projektarchiv erfolgt über den file://-Zugriff und stellt die gleiche Funktionalität wie ein Server zur Verfügung.

Testprojektarchiv mit TortoiseSVN erstellen

Voraussetzung: Sie haben auf ihrem Entwicklungssystem den SVN-Client TortoiseSVN 1.9 installiert

  1. Erstellen Sie einen neuen leeren Ordner in ihren lokalen Dateisystem. Dort wird Ihr Testprojektarchiv erstellt.

    ⇒ Beispiel: D:\\SVN repository

  2. Wählen Sie den Befehl TortoiseSVN ‣ Projektarchiv hier erstellen .

    ⇒ Dialog Projektarchiv erstellt öffnet sich.

  3. Wählen sie Verzeichnisstruktur erstellen.

    ⇒ Das Projektrarchiv SVN repository wurde erstellt.

Siehe auch

Auf SVN-Projektarchiv zugreifen

SVN-Projektarchiv-URLs

file:///

Direkter SVN-Projektarchiv-Zugriff (auf lokaler Festplatte)

http://

Zugriff über das WebDAV-Protokoll auf Apache-Server, die SVN unterstützen

https://

Wie http://, jedoch mit SSL-Verschlüsselung.

svn://

Zugriff über eigenes Protokoll auf einen svnserve-Server

svn+ssh://

Wie svn://, jedoch über SSH getunnelt.

Projekt ins SVN-Projektarchiv importieren

  1. Öffnen Sie das CODESYS-Projekt, das Sie im SVN-Projektarchiv speichern wollen.

    ⇒ Beispiel: A.projekt ist geöffnet.

  2. Wählen Sie den Befehl Projekt ‣ SVN ‣ Projekt importieren in SVN

    ⇒ Der Dialog SVN-Projektarchiv durchsuchen öffnet sich.

  3. Selektieren Sie im Verzeichnisbaum das Verzeichnis file:///D:/SVN repository/trunk.

  4. Wählen Sie den Befehl _svn_icon_create_folder.png.

    ⇒ Der Dialog Verzeichnis auf Server erzeugen öffnet sich.

  5. Geben Sie die URL für das neue Verzeichnis an.

    Hinweis: Da das neue Verzeichnis das CODESYS-Projekt enthalten soll, geben Sie hier den Projektnamen mit Dateierweiterung an!

    file:///D:/SVN%20repository/trunk/A.project

  6. Beenden Sie den Dialog mit OK.

  7. Selektieren Sie das neue Projekt und beenden Sie den Dialog SVN-Projektarchiv durchsuchen mit OK.

    ⇒ Der Dialog Projekt importieren in SVN erscheint. Unter URL des SVN-Projektarchivs ist das Verzeichnis file:///D:/SVN repository/trunk/A.project angegeben.

  8. Geben sie eine Importmeldung wie zum Beispiel Project for Customer A und wählen Sie OK.

    ⇒ Das Projekt ist in SVN gespeichert. Überlagerte Symbole zeigen den SVN-Status im Objektpfad von CODESYS an.

    _svn_img_imported_project_a.png

Siehe auch