Versionskontrolle

Was ist eine Versionskontrolle?

 

Apache™ Subversion® (SVN) ist ein Werkzeug zur Versions- und Revi­sionsverwaltung von aktuellen und historischen Versionen von Dateien wie Quellcode, Webseiten und Dokumentation. Apache™ Subversion® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apache Software Foundation.

Eine Revisionsverwaltung, auch als Versionskontrolle, Versionsverwal­tung oder Quellcodeverwaltung bekannt, ist das Management der Änderungen an Dokumenten, Programmen und anderen Informationen, die als Computerdateien gespeicherten werden. Eine Versionskontrolle wird sehr häufig in der Softwareentwicklung eingesetzt, wenn ein Team von Mitarbeitern die gleichen Dateien bearbeitet.

Aufgaben

Script Engine SVN Addon API

CODESYS SVN stellt Ihnen eine Scripting-Schnittstelle für SVN zur Verfügung.

CODESYS SVN im CODESYS Test Manager

CODESYS SVN stellt Ihnen Befehle für den CODESYS Test Manager zur Verfügung.