CB.SendEvent (FUN)

 

Mit dieser Funktion der CAA_Callback.Library kann ein Ereignis getrig­gert werden, um ein oder mehrere mit diesem Ereignis verbundene Call­backs aufzurufen. Es wird empfohlen, dass IEC Programme, die diese Funktion verwenden, IECPROGRAM als Ereignisquelle und ALL_­CLASSES als Ereignisklasse bestimmen. Wird die Funktion von Treibern verwendet, ist es ratsam DRIVER als Ereignisquelle zu verwenden. Die Funktion wird die Kontrolle nicht zurückgeben, bis alle Callbacks ausgeführt wurden. Damit wird sichergestellt, dass alle betrof­fenen Parteien ihre jeweilige Reaktion abgeschlossen haben, bevor die Funktion die Kontrolle zurückgibt.

Eingang:

eEvent

CB.EVENT

Ereignis

eSource

CB.EventSource

Ereignisquelle

dwParam

DWORD

Parameter für den Empfänger des Ereignisses

Ausgang:

eError

CB.Error

Fehler-ID