Konstanten CAA_SerialCom.library
Zur Konfiguration eines COM-Anschlusses wird ein Zeiger auf ein Datenfeld von COM.PARAMETER übergeben. Das Datenfeld enthält Wertepaare, bestehend aus der Parameter-ID und dem entsprechenden Wert, die den Konfigurationsparametern entsprechen.
Diese Konstanten hängen von der Plattform und der Implementierung ab. Die folgenden Konstanten sind Windows spezifisch in Bezug auf deren Verwendung innerhalb der Implementierung von SysCom. Die Tabelle gibt an, welchem Element der Windows Struktur DCB der Parameter zugeordnet ist.
Id |
Name von CAA.Parameter_Constants |
entspricht dem DCB Wert |
0x00000001 |
udiPort |
Anschlussnummer |
0x00000002 |
udiStopBits |
Stoppbits |
0x00000003 |
udiParity |
Parität |
0x00000004 |
udiBaudrate |
Baudrate |
0x00000005 |
udiTimeout |
Timeout |
0x00000006 |
udiBufferSize |
Puffergröße der seriellen Schnittstelle |
0x00000007 |
udiByteSize |
Anzahl Datenbits/BYTE, 4-8 |
0x00000008 |
udiBinary |
Binärmodus, keine EOF-Überprüfung |
0x00000009 |
udiOutxCtsFlow |
CTS Handshake auf Ausgang |
0x0000000A |
udiOutxDsrFlow |
DSR Handshake auf Ausgang |
0x0000000B |
udiDtrControl |
DTR Flusssteuerung |
0x0000000C |
udiDsrSensitivity |
DSR Empfindlichkeit |
0x0000000D |
udiRtsControl |
Rts Flusssteuerung |
0x0000000E |
udiTXContinueOnXoff |
XOFF fortfahren Tx |
0x0000000F |
udiOutX |
XON/XOFF Ausgabeflusssteuerung |
0x00000010 |
udiInX |
XON/XOFF Eingabeflusssteuerung |
0x00000011 |
udiXonChar |
Tx AND Rx XON Zeichen |
0x00000012 |
udiXoffChar |
Tx AND Rx XOFF Zeichen |
0x00000013 |
udiXonLim |
Übertrage XON Schwellenwert |
0x00000014 |
udiXoffLim |
Übertrage XOFF Schwellenwert |
udiPort: Anschluss, zum Beispiel 1 für COM1
udiTimeout: Gerätezeitüberschreitung in ms
udiBufferSize: Größe des Gerätepuffers