Von CAA_CanL2.library aktivierte Callbacks haben immer die folgenden Parameter:
hDriver |
CAA.HANLDE |
Handle (Ausgang von CL2.DriverOpen) |
Die Ereignisnummern 8000 – 8099 sind für CAN vorbehalten und werden folgendermaßen verwendet:
8000 |
SYNC Ereignis |
8001 |
Pre-SYNC Ereignis |
8002 |
Post-SYNC Ereignis |
8003 |
TIME Ereignis |
8004 |
Pre-TIME Ereignis |
8005 |
Post-TIME Ereignis |
8006-8009 |
reserviert |
8010-8079 |
Den höherrangigen Bibliotheken (CANopen, DeviceNet) vorbehalten |
8080-8099 |
den Anwendungen zur Verfügung gestellt |