Funktionsblöcke CAA_CiA405.Library

 

(CAA_CiA405.Library)

Dieses Kapitel beschreibt standardmäßige Funktionsblöcke für den Zugriff auf CANopen von IEC 61131-3. Die in diesem Kapitel beschrie­benen Funktionsblöcke sind aufgrund von Anforderungen der Funk­tionsbibliothek obligatorisch. Optionale Funktionsblöcke im Sinne der CANopen Standardisierung werden ebenfalls beschrieben, um alle in DS-405 definierten Funktionsblöcke auf eine Stufe zu stellen. Die folgende Tabelle kann von IEC 61131-3 konformen Systemen dazu verwendet werden, die verdeckten Eigenschaften festzustellen.

CIA405.RECV_EMCY_DEV

obligatorisch

CIA405.RECV_EMCY

obligatorisch

CIA405.SDO_WRITE4

obligatorisch

CIA405.SDO_READ4

obligatorisch

CIA405.GET_LOCAL_NODE_ID

obligatorisch

CIA405.GET_STATE

obligatorisch

CIA405.GET_CANOPEN_KERNEL_STATE

obligatorisch

CIA405.NMT

obligatorisch

CIA405.SDO_WRITE

optional

CIA405.SDO_READ

optional