MATH.CalcHesseRepresentation (FB)

 

(CAA_Mathematics.library)

Dieser Funktionsblock fragt die Normalform (Hesse’sche) einer Ebene math_image139.png  im dreidimensionalen Raum ab: math_image141.pngwobeimath_image006.png die genormte Normale auf die Ebene und math_image105.png ein Punkt der Ebene ist. Die Ebene wird ursprünglich mittels drei Punkte, die zu ihr gehören, definiert.

Eingang:

vP1

POINTER TO MATH.Vector3D

Zeiger auf Ebene math_image139.png

vP2

POINTER TO MATH.Vector3D

Zeiger auf Ebene math_image139.png

vP3

POINTER TO MATH.Vector3D

Zeiger auf Ebene math_image139.png

Ausgang:

Ebene

MATH.PLANE_H

Normalform von Ebene

xError

BOOL

Fehlerflag (siehe Richtlinien für CAA Bibliotheken) wird gesetzt, wenn Eingangspunkte auf einer Linie liegen