MATH.LinearTrafo (FB)

 

(CAA_Mathematics.library)

Diese Funktion ermittelt die lineare Transformation math_image229.png von math_image038.png gemäß

math_image232.png wobei math_image234.png und math_image236.png und math_image238.png. Im Falle wo eine der drei Bedingungen für die Eingangswerte nicht erfüllt ist, wird der Ausgang xOutOfLimits auf FALSE gesetzt.

Eingang:

lrInputValue

LREAL

zu transformierender Wert math_image038.png

lrInput1

LREAL

Koeffizient math_image240.png

lrInput2

LREAL

Koeffizient math_image242.png

lrOutput1

LREAL

Koeffizient math_image244.png

lrOutput2

LREAL

Koeffizient math_image246.png

Ausgang:

lrOutputValue

LREAL

lineare Transformation math_image229.png von math_image038.png

xOutOfLimits

BOOL

Fehlerflag; wird gesetzt, wenn math_image248.png oder math_image250.png