MATH.PolynomialValue (FUN)

 

(CAA_Mathematics.library)

Dieser Funktionsblock wertet ein gegebenes Polynom math_image105.png beliebigen Grads aus,

math_image107.png (mit math_image109.png) bei einem Punkt math_image038.png unter Verwendung des Horner-Schemas. Der Rückgabewert vom Typ LREAL ist der ermittelte Wert.

Eingang:

siDegree

SINT

Grad von dem Polynom

plr

POINTER TO LREAL

Zeiger auf Datenfeld der polynominalen Koeffizienten; an erster Stelle steht der Koeffizient des Monoms der höchsten Ordnung (entspricht math_image112.png in der Formel)

lrValue

LREAL

Punkt math_image114.png an dem das Polynom ausgewertet werden muss