MBM.FlatDisable (FUN)

 

(CAA_MemBlockMan.Library)

Der mit idKey spezifizierte Schlüssel wird der Verwaltung im Flat entzogen. Ein Aufruf von MBM.FlatTest wird nun immer bEnabled = FALSE zurückgeben. Der Wert, der vor dem Aufruf der Funktion gültig war, wird in hOldMsg zurückgegeben und muss später über MBM.MsgRelease freigegeben werden. Wenn bis jetzt keine Werte in den Flat eingetragen wurden, wird CAA.gc_hINVALID zurückgegeben werden.

Hinweis

MBM.FlatEnable und MBM.FlatDisable müssen immer paar­weise aufgerufen werden!

Eingang:

hFlat

CAA.HANDLE

Flat Handle

idKey

CAA.IDENT

Zu aktivierender Schlüssel.

peError

POINTER TO MBM.ERROR

Zeiger auf Fehler-ID.

Ausgang:

hOldMsg

CAA.HANDLE

Handle der letzten, möglicherweise gespeicherten Meldung.