Der zum Schlüssel idKey gehörende Wert wird durch hMsg ersetzt. Der Wert, der vor dem Aufruf der Funktion gültig war, wird in hOldMsg zurückgegeben und kann nun möglicherweise über MBM.MsgRelease freigegeben werden. Wenn der Wert nicht aktualisiert werden kann oder bisher kein Wert in den Flat eingetragen wurde, wird CAA.gc_hINVALID zurückgegeben.
hFlat |
CAA.HANDLE |
Flat Handle |
idKey |
CAA.IDENT |
Schlüssel, dessen Wert aktualisiert werden soll. |
hMsg |
CAA.HANDLE |
Handle der neuen Meldung. |
peError |
POINTER TO MBM.ERROR |
Zeiger auf Fehler-ID. |
hOldMsg |
CAA.HANDLE |
Handle der zuvor im Flat gespeicherten Meldung. |