Diese Funktion der CAA_Memory.library füllt alle Bytes eines Speicherbereichs mit “byInitValue“. Bei Erfolg gibt die Funktion „TRUE“ zurück. Nur dann, wenn "pMemoryBlock" auf "0" gesetzt ist, wird die Initialisierung nicht durchgeführt und die Funktion gibt den Wert “FALSE” zurück.
pMemoryBlock |
DWORD |
Adresse vom Speicherbereich |
uiLength |
UINT |
Größe vom Bereich in Byte |
byFillValue |
BYTE |
Einzutragender Wert |
MEM.Fill |
BOOL |
TRUE, wenn erfolgreich |