Diese Funktion der CAA_Memory.library kopiert "uiNumberOfBytes" Speicherbytes von Quellspeicherbereich "Source" in den Speicherbereich "Destination", wobei die Speicherbereiche überlappen können!
Bei Erfolg gibt die Funktion den Wert “TRUE” zurück.
Nur dann, wenn "pSource" oder "pDestination" auf "0" gesetzt ist, wird das Kopieren nicht durchgeführt und die Funktion gibt den Wert “FALSE” zurück.
pSource |
DWORD |
Adresse von Quelle |
pDestination |
DWORD |
Adresse von Ziel |
uiNumberOfBytes |
UINT |
Anzahl zu kopierender Bytes |
MEM.Move |
BOOL |
TRUE, wenn erfolgreich |