RLstCreateP (FUN)

 

Diese Funktion der CAA_MemBlockMan.Library entspricht größtenteils der Funktion MBM.RLstCreateH. Im Gegensatz zu dieser wird allerdings ein ReadyList Objekt aus dem Speicher einer IEC Datenstruktur erzeugt, die unter der Adresse pMemory gespeichert ist und deren Größe gleich szMemory ist.

Eingang:

szMemory

CAA.SIZE

Größe eines Bereichs gemäß IEC.

pMemory

CAA.PVOID

Startadresse des Bereichs gemäß IEC.

peError

POINTER TO MBM.ERROR

Zeiger auf Fehler-ID.

Ausgang:

hRLst

CAA.HANDLE

Handle Bereitliste