TMR.GetProperty (FUN)

 

Mit Hilfe dieser Funktion der CAA_Timer.libray können vordefinierte Eigenschaften der Implementierung ausgelesen werden. Über wProp­erty wird eine bestimmte Eigenschaft ausgewählt und ihr Wert über dwProperty zurückgegeben.

Eingang:

wProperty

WORD

Nummer der Eigenschaft

Ausgang:

dwProperty

DWORD

Wert der Eigenschaft

Implementierungseigenschaften der CAA.Timer.library:

Wert

Name der Konstanten

Bedeutung

Werte

1

TMR.gc_PropHWTIMER

Anzahl verfügbarer Hardwarezeitgeber

2

TMR.gc_PropSWTIMER

Anzahl verfügbarer Softwarezeitgeber

200

TMR.gc_PropMinClkRes

Kleinste Uhrzeitauflösung (in ns)