Registerkarte 'CANopen Manager - Allgemein'

 

Allgemein

Node-ID

Die Knotennummer identifiziert den CANopen Manager eindeutig und entspricht der auf dem Modul gesetzten Nummer (Wert zwischen 1 und 127).

Konfiguration prüfen und korrigieren

Öffnet den gleichnamigen Dialog. Details dazu finden Sie unten.

Autostart CANopenManager

_cds_icon_option_activated.png: Der CANopen Manager startet automatisch (wechselt auf Mode OPERATIONAL) nachdem alle obligatorischen Slaves bereit sind.

_cds_icon_option_deactivated.png: Sie müssen den CANopen Manager von der Applikation aus starten. Dazu verwenden Sie den CiA405 NMT-Funktionsbaustein.

Tipp: Solange der CANopen Manager nicht im Mode OPERATIONAL ist, werden keine PDOs gesendet (Ausgänge aktualisiert).

Pollen optionaler Slaves

_cds_icon_option_activated.png: Wenn ein Slave während der Bootsequenz keine Antwort liefert, wird er vom CANopen Manager jede Sekunde angefragt, bis er eine positive Antwort liefert.

Das ständige Pollen der Slaves führt zu einer Erhöhung der Buszykluszeit, was zu einer Beeinflussung der Applikation führen kann (speziell bei Motion-Applikationen). Um dieses Verhalten zu vermeiden, können Sie das Pollen deaktivieren. Wenn das Pollen deaktiviert ist, wird ein Slave erst wieder erkannt, wenn er ein Bootup-Telegramm schickt.

Slaves starten:

_cds_icon_option_activated.png: Der CANopen Manager ist für den Start der Slaves verantwortlich.

_cds_icon_option_deactivated.png: Sie müssen die Slaves von der Applikation aus starten. Dazu verwenden Sie den CiA405 NMT-Funktionsbaustein.

NMT Start All (wenn möglich):

_cds_icon_option_activated.png: Wenn Sie die Option Slaves starten aktiviert haben, startet der CANopen Manager alle Slaves mit einem "NMT Start All"-Befehl. Der "NMT Start All" wird nicht ausgeführt, solange optionale Slaves noch nicht zum Starten bereit sind. In dieser Situation startet der CANopen Manager jeden einzelnen Slave separat. Nur in einem Projekt ohne optionale Slaves kann ein "NMT StartAll" garantiert werden.

NMT Fehlerverhalten:

  • Slave neustarten. Wenn ein Fehler bei der Slave-Überwachung (NMT Error Event) auftritt, wird der Slave automatisch durch den Stack neu gestartet (NMT Reset + SDO-Konfiguration + NMT Start).

  • Slave stoppen. Wenn ein Fehler bei der Slave-Überwachung (NMT Error Event) auftritt, wird der Slave angehalten. Sie müssen dann den Slave über die Applika­tion mit Hilfe der CiA405 NMT-Funktions­bausteine zurücksetzen.

Guarding

Das Arbeiten mit Heartbeats ist ein alternativer Mechanismus zur Überwachung: Im Gegensatz zu der Nodeguarding-Funktionalität kann er sowohl von Master- als auch von Slave-Knoten ausgeführt werden. Normalerweise sendet der Master Heartbeats zu den Slaves.

Heartbeat-Producing aktivieren

Der Master sendet Heartbeats. Sie definieren das Zeitintervall in der Producer Time. Wenn Sie nun Slaves mit Heartbeat-Funktionalität anhängen, wird beim Slave ein Heartbeat Consuming-Eintrag für den Master angelegt. Dabei werden die Node-ID und das 1,5-fache Heartbeat-Intervall des Masters übernommen.

_cds_icon_option_deactivated.png: Bei den Slaves wird Node-Guarding aktiviert. Dabei werden die Einstellungen aus der EDS-Datei der Slaves verwendet. Sind dort keine sinnvollen Werte definiert, werden Standardwerte eingetragen. Beachten Sie, dass auch ein CANopen-Slave-Gerät als Heartbeat-Erzeuger konfiguriert werden kann.

Node-ID

Eindeutige Kennzeichnung (1-27) des Heartbeat-Erzeugers auf dem Bus.

Producer Time (ms)

Intervalllänge zwischen aufeinander folgenden Heartbeats in Millisekunden.

Sync

Sync-Producing aktivieren

_cds_icon_option_activated.png: (standardmäßig deaktiviert). Der CANopen Manager sendet Sync-Telegramme.

Die synchronen PDOs werden direkt nach der Synchronisationsnachricht verschickt.

COB-ID (Hex)

CAN-ID der SYNC-Nachricht. Möglicher Wertebereich: [1, 2047].

Cycle Period (µs)

Intervalllänge (in Mikrosekunden), nach der die Synchronisationsnachricht verschickt wird.

Window Length (µs)

Länge des Zeitfensters für synchrone PDOs in Mikrosekunden.

Sync-Consuming aktivieren

_cds_icon_option_activated.png: (standardmäßig deaktiviert). Ein anderes Gerät muss die Synchronisationsnachrichten erzeugen, die vom CANopen Manager empfangen werden.

Hinweis

Wenn Sie das Sync-Producing für den CANopen Manager aktiv­ieren, dürfen Sie bei allen anderen Busteilnehmern die Option Sync-Producing aktivieren nicht mehr aktivieren.

TIME

TIME-Producing aktivieren

_cds_icon_option_activated.png: (standardmäßig deaktiviert). Der CANopen Manager sendet TIME-Meldungen.

COB-ID (Hex)

Communication Object Identifier, der den Zeitstempel der Meldung kennzeichnet. Standardwerte : [0, 2047], Voreinstellung 16#100.

Producer Time (ms):

Intervall in Millisekunden in dem der Zeitstempel gesendet wird. Dieser Wert muss ein Vielfaches von der Task-Zykluszeit sein. Mögliche Werte [0, 65535].

Info

Das Laufzeitsystem muss "high resolution timestamp" unter­stützen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Siehe auch

Dialog 'Überprüfen und Konfiguration reparieren'

Wenn Sie mehrere Geräte unterhalb des CANopen Manager einhängen, können Fehlermeldungen erscheinen, die mehrfach vergebene Node-IDs oder unzulässige  COB-IDs melden. Die Schaltfläche Konfig­uration prüfen und korrigieren öffnet einen Dialog, in dem Sie diese Konflikte auflösen können.

Bei Konflikten mit Node-IDs oder PDO-COB-IDs können Sie durch den Befehl Konflikte editieren... einen Dialog mit detaillierten Angaben öffnen.

Node-ID und COB-ID-Konflikte

Doppelte Knotennummer

Liste aller Geräte, die identische IDs tragen. In den Feldern der Spalte Node-ID können Sie neue Knotennummern für die zugehörigen Geräte eintragen.

Falsche und doppelt zugewiesene PDO COB-IDs

Die aus den Gerätebeschreibungsdateien automatisch erzeugten COB-IDs können unzulässig sein. Alle inkorrekten Einträge werden mit den zugehörigen Gerätenamen, Node-IDs und Index aufgelistet. Sie haben drei Möglichkeiten, die ungültigen COB-IDs zu korrigieren:

  • Korrektur der angezeigten Formel zur Berechnung der COB-IDs, so dass eine gültige COB-ID resultiert. Das Abändern der Formel können Sie innerhalb des entsprech­enden Tabellenfelds vornehmen.

  • Übernahme des automatischen Vorschlags für die COB-ID durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche.

  • Akzeptieren aller automatisch erzeugten Vorschläge durch Anklicken der Schalt­fläche  Benutze vorgeschlagene COB-ID.

Korrigierte Einträge werden automatisch aus den angezeigten Listen entfernt.

Sie können Timing-Probleme automatisch durch den Befehl Automa­tisches Reparieren lösen. Der Befehl passt alle Timing-Werte auf entsprechende kompatible Werte an (Zeit sollte ein Vielfaches von der Task-Zeit sein).