Registerkarte 'EtherCAT-Slave - EoE Einstellungen'
In der Registerkarte werden die Kommunikationseinstellungen für die einzelnen Slaves, die Ethernet over EtherCAT (EoE) unterstützen, vorgenommen.
Voraussetzung:
Bei Verwendung von CODESYS Control Win V3 muss der Microsoft Loopback-Adapter als virtueller Ethernet-Adapter installiert werden. Eine Beschreibung, wie diese Installation durchgeführt wird, kann im Internet gefunden werden.
|
Virtueller Ethernet Port |
|
|
Virtuelle MAC Id: |
Eingabefeld für die Virtuelle MAC Id |
|
Switch Port |
|
|
IP Port |
|
|
Die Ethernet-Kommunikationsparameter müssen entsprechend den Parametern des virtuellen Netzwerkadapters festgelegt werden. |
|
|
IP Adresse |
IP-Adresse des Slaves im Netzwerk, Länge: 4 Byte IP-Port muss im selben Bereich wie der virtuelle Ethernet-Adapter liegen. Wenn z.B. die Adresse des Netzwerkadapters 192.168.1.1 ist und die Subnetzmaske 255.255.255.0 ist, dann muss der IP Port im Bereich zwischen 192.168.1.2 und 192.168.1.254 liegen. |
|
Subnetzmaske |
Subnetzmaske, Länge: 4 Byte |
|
Default Gateway |
Default Gateway, Länge: 4 Byte |
|
DNS Server |
IP-Adresse des DNS Servers |
|
DNS Name |
Name des DNS Servers |
Siehe auch