Registerkarte 'EtherCAT-Slave - Allgemein'
In der Registerkarte werden die Grundeinstellungen für den EtherCAT-Slave konfiguriert. Die voreingestellten Grundeinstellungen stammen aus der Gerätebeschreibungsdatei.
Felder können nur bearbeitet werden, wenn der Autokonfigurationsmodus des EtherCAT-Masters deaktiviert ist. |
|
AutoInc-Adresse |
Selbstinkrementierende Adresse (16-bit), die sich aus der Position des Slaves im Netzwerk ergibt. Die Adresse wird nur beim Hochfahren des Systems verwendet, wenn der Master seinen Slaves die EtherCAT-Adressen zuweist. Wenn zu diesem Zweck das erste Telegramm durch die Slaves läuft, erhöht jeder durchlaufene Slave seine AutoInc Adresse um 1. Der Slave mit Adresse 0 erhält schließlich die Daten. Eine mögliche Eingabe hier ist z.B. "-8". |
EtherCAT-Adresse |
Endgültige Adresse des Slaves, durch den Master beim Hochfahren zugewiesen. Adresse ist unabhängig von der Position des Slaves im Netzwerk. |
Experteneinstellungen |
Experteneinstellungen sind für Standardapplikationen allerdings nicht erforderlich. Für Standardapplikationen ist der Autokonfigurations-Modus zu empfehlen und völlig ausreichend. |
Optional |
Hinweis: Wenn Sie einen Slave als "Optional" definieren, muss er eine eindeutige Identifikation besitzen. Sie können diese über die drei möglichen Einstellungen im Abschnitt Identifikation ändern. Nur verfügbar, wenn die Option Autoconfig Master/Slaves in den Einstellungen des EtherCAT-Masters aktiviert ist und diese Funktion vom EtherCAT-Slave unterstützt wird. |
Verteilte Uhren auswählen |
Dropdown-Liste mit allen Einstellungen für Verteilte Uhren der Gerätebeschreibungs-Datei |
Aktivieren |
|
Die im folgenden beschriebenen Einstellungen Sync0 und Sync1 sind slave-abhängig:
Sync 0 aktivieren |
|
Sync Unit Cycle |
|
Benutzerdefiniert |
|
Sync 1 aktivieren |
|
Sync Unit Cycle |
|
Benutzerdefiniert |
|
Dieser Bereich erscheint nur im Online-Modus |
|
Aktueller Zustand |
Zustand des Slaves Mögliche Zustände: Init, Pre-Operational, Safe Operational, Operational Status Operational zeigt an, dass die Slave-Konfiguration korrekt abgeschlossen wurde und Prozessdaten (Ein- und Ausgänge) übernommen werden. |
Hersteller-ID prüfen |
Standardmäßig werden beim Hochfahren des Systems die Hersteller-ID und/oder die Produkt-ID des Geräts gegen die aktuell vorliegenden Konfigurationseinstellungen geprüft. Wenn sie nicht übereinstimmen, wird der Bus gestoppt und keine weiteren Aktionen ausgeführt. Dient dazu, das Laden einer fehlerhaften Konfiguration auf das Bussystem zu verhindern. Optionen, um die entsprechende Prüfung auszuschalten. |
Produkt-ID prüfen |
|
Revisionsnummer prüfen |
|
Download der erwarteten Modulkonfiguration |
|
Standardmäßig ist keine Zeitüberwachung für die folgenden Aktionen definiert. Bei Bedarf kann jedoch hier eine entsprechende "Timeout"-Zeit angegeben werden (in Millisekunden): |
|
SDO-Zugriff |
Senden der SDO-Liste beim Systemstart. Angabe in Millisekunden |
I -> P |
Weiterschalten von Modus Init in Modus Preoperational. Angabe in Millisekunden |
P -> S / S -> O |
Weiterschalten von Modus Preoperational in Modus Safe Operational bzw. von Safe Operational in Operational. Angabe in Millisekunden |
DC-Zykluseinheitsteuerung: lokalem µC zuweisen
Hier kann eine oder mehrere Optionen bezüglich der Verteilte Uhren-Funktionalität aktiviert werden, die auf dem lokalen Mikroprozessor verwendet werden soll(en). Die Kontrolle erfolgt in Register 0x980 im EtherCAT-Slave: Mögliche Einstellungen: |
|
Zykluseinheit |
|
Latch Unit 0 |
|
Latch Unit 1 |
Multiplikator setzen |
Watchdogs PDI und SM erhalten ihre Impulse aus dem lokalen Klemmentakt, geteilt durch den Watchdog-Multiplikator |
PDI-Watchdog setzen |
Wenn länger als die eingestellte und aktivierte PDI (Process Data Interface)-Watchdog-Zeit keine PDI-Kommunikation mit dem EtherCAT-Slave Controller stattfindet, löst dieser Watchdog aus. |
SM-Watchdog setzen |
Wenn länger als die eingestellte und aktivierte SM (SyncManager)-Watchdog-Zeit keine EtherCAT-Prozessdaten-Kommunikation mit der Klemme stattfindet, löst der Watchdog aus |
In diesem Abschnitt stellen Sie die Geräteidentifikation des Slaves ein. Damit können Sie die Adresse des Slaves unabhängig von seiner Position im Bus machen. Die folgenden Optionen sind nur sichtbar, wenn Sie die Optionen Experteneinstellungen aktivieren oder Optional aktiviert haben. Wenn Sie den Slave als Optional gekennzeichnet haben, müssen Sie ihm eine eindeutige ID zuweisen. |
|
Deaktiviert |
Die Identifikation des Slaves wird nicht geprüft. |
Konfigurierter Stations-Alias (ADO 0x0012) |
Adresse, die im EEprom des Geräts gespeichert ist. Im Onlinebetrieb können Sie diesen Wert ändern |
EEprom schreiben |
Nur bei Konfigurierter Stations-Alias im Onlinebetrieb sichtbar. Schreibt die bei Wert festgelegte Adresse in das EEprom des Slaves. |
Explizite Geräteidentifikation (ADO 0x0134) |
Die Geräteidentifikation ist fest an der Hardware eingestellt (beispielsweise über DIP-Schalter). Sie wird bei Tatsächliche Adresse angezeigt. |
Datenwort (2 Bytes) |
Im Slave ist ein 2-Byte-Wert für die Identifikation abgelegt. |
Wert |
Erwarteter Wert für die Prüfung. Entspricht der tatsächliche Wert nicht dieser Einstellung, wird ein Fehler ausgegeben. |
ADO (hex) |
Initialwert aus der Gerätebeschreibung. Bei der Option Datenwort können Sie diesen Wert ändern. |
Tatsächliche Adresse |
Nur im Onlinebetrieb sichtbar. Zeigt die Adresse des Slaves an. Sie können diese Anzeige nutzen, um den Erfolg des Befehls EEprom schreiben zu überprüfen. |
Siehe auch