EtherCAT-spezifische Variablen

 

Wenn ein Master-Gerät im Gerätebaum eingehängt wird, wird eine  EtherCAT_Master Task in die Task-Konfiguration der aktuellen Applikation eingefügt. Wie üblich kann in der Konfiguration dieser Task der Aufruf einer POU hinzugefügt werden. In dieser POU können EtherCAT-spezifische boolesche Variablen gesetzt werden, um das Verhalten der EtherCAT-Konfiguration im Rahmen der Applikation zu beeinflussen:

Siehe auch