CODESYS-Laufzeitsystem als EtherNet/IP-Scanner
CODESYS bietet zwei unterschiedliche EtherNet/IP-Scanner:
(1): Ein Gerät, das Sie direkt unter jeder Netzwerkkarte einfügen können. Ein CODESYS Ethernet/IP-Scanner (IEC) kann gleichzeitig auch ein Adapter sein - funktional ein Originator und Target in einem.
(2): Ein Gerät, für das Sie eine spezielle CIFX-Karte benötigen
Unterhalb eines Scanners fügen Sie ein oder mehrere EtherNet/IP-Targets ein.
Siehe auch