Registerkarte Ethernet-Adapter - 'Allgemein'

 

Objekt: Ethernet-Adapter

In der Registerkarte definieren Sie die Netzwerkschnittstelle.

Netzwerkschnittstellen

_cds_icon_three_dots.png: Öffnet den Dialog Netzwerk-Adapter. Hier werden die Ethernet-Adapter zur Auswahl angeboten, die auf dem eingestellten Zielsystem vorhanden sind.

IP-Adresse

Subnetzmaske

Standard-Gateway

Einstellungen des gewählten Netzwerkadapters

Einstellungen des Betriebssystems anpassen

Diese Option müssen Sie nochmal bestätigen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen auf dem Zielsystem mit den oben stehenden Werten überschrieben werden.

Die IP-Einstellungen des Betriebssystems können nur dann durch das CODESYS-Laufzeitsystem geändert werden, wenn dies in der Konfigurationsdatei (*.cfg) des Laufzeitsystems explizit erlaubt ist. Dazu sind folgende Einträge notwendig:

[SysSocket]

Adapter.0.Name="<Adaptername>" (beispielsweise "LAN-Verbindung 4")

Adapter.0.EnableSetIpAndMask=1

Siehe auch

Dialog 'Netzwerkadapter'

Schnittstellen

Zeigt eine Übersicht aller verfügbaren Netzwerkadapter.

Adresse setzen

Subnetzmaske

Default-Gateway

Diese Parameter sind vom Betriebssystem übernommen und können nicht geändert werden

MAC-Adresse

MAC-Adresse des Ethernet-Adapters