PROFIBUS DP-Slave - 'Diagnose'

 

In der Registerkarte werden Diagnosedaten des Slaves dargestellt. Diese Informationen können Ihnen bei der Fehlersuche helfen.

Sationsstatus

DP_StationStatus 1-3 gemäß PROFIBUS DP-Spezifikation

Master-Adresse

Adresse der Stationsadresse des PROFIBUS DP-Masters (wenn verbunden), sonst 0xFF

IdentNr

Ident-Nummer des Slaves (wie in zugehöriger GSD-Datei beschrieben)

Erweiterte Diagnose

Extended Diagnosis Data gemäß PROFIBUS DP-Spezifikation (IEC 61158-6). Die kanalspezifische Diagnose wird anhand der GSD-Datei aufgeschlüsselt und textuell dargestellt.

Siehe auch