Profibus DP-Slave - 'Allgemein'
In der Registerkarte werden die Parameter des PROFIBUS DP-Slave definiert. Die Parameter sind grundsätzlich in der Gerätebeschreibungsdatei definiert, können jedoch in diesem Dialog verändert werden.
|
Stationsadresse |
Erlaubter Bereich von 0 bis 126. Jedes neu auf dem Bus eingefügte Gerät erhält automatisch die nächsthöhere Adresse Hinweis: Adresse 126 ist die Default- DP-Slave-Adresse. Adressen werden auf doppeltes Vorkommen geprüft. |
|
Ident-Nummer |
Eindeutige Nummer, die vom PNO diesem Gerätetyp zugewiesen wurde. Dies erlaubt eine eineindeutige Referenz zwischen DP-Slave und zugehöriger GSD-Datei. |
|
TSDR (tBit): |
"Time Station Delay Responder". Reaktionszeit, nach der der Slave frühestens dem Master antworten darf (min. 11 TBit) |
|
Lock/Unlock: |
Slave wird für andere Master gesperrt oder freigegeben
|
* TBit: Zeiteinheit für die Übertragung eines Bits über Profibus; Kehrwert der Übertragungsrate; z.B. 1 TBit bei 12MBaud=1/12.000.000 Bit/sek=83ns
|
Überwachungssteuerung: |
|
|
Zeit (ms): Überwachungszeit, relevant für den Fall, dass die Option 'Überwachungssteuerung' aktiv ist. |
Überwachungszeit, relevant für den Fall, dass die Option Überwachungssteuerung aktiv ist. |
|
Gruppen... |
Offnet den Dialog Gruppen' |
|
Anwenderparameter sind, zusätzlich zu den Basis-DP-Parametern, individuelle Parameter eines DP-Slaves. Wenn sie in der Gerätebeschreibungsdatei (GSD-Datei) definiert sind, werden sie hier angezeigt. Die Parameterwerte können nach einem Mausklick auf das entsprechende Feld in Spalte Wert editiert werden |
|
|
Symbolische Werte |
|
|
Länge der Anwenderparameter (Byte): |
Aufsummierte Länge der Anwenderparameter, die über die Gerätebeschreibungsdatei definiert sind. |
|
Voreinstellungen |
Zurücksetzen der Werte auf die Standardeinstellungen. |
Siehe auch
In den Dialog kann der Slave einer oder mehreren von acht möglichen Gruppen zugeordnet werden. Die Gruppen dienen dazu, den Datenaustausch zwischen Master und Slaves zu synchronisieren. Der Name der Gruppe kann durch einen Doppelklick verändert werden.
|
Sync |
|
|
Freeze |
|