Info
Für Informationen zu den folgenden Registerkarten des Geräteeditors sehen Sie bitte jeweils die allgemeine Beschreibung.
Nur im Fall von Besonderheiten gibt es zusätzlich eine eigene Hilfeseite für den betroffenen Geräteeditor.
Wenn die Registerkarte <Gerätename> Parameter nicht erscheint, aktivieren Sie bitte in den CODESYS-Optionen in Kategorie Geräteeditor die Option Generische Konfigurationseditoren anzeigen.
Ein PROFIBUS DP-Netzwerk besteht aus einem oder mehreren Master und mehreren Slaves mit Modulen. Dabei kann das CODESYS Laufzeitsystem als Master oder als Slave Device eingesetzt werden.
Unterhalb eines Masters (1) können Sie einen oder mehrere Slaves (2) mit Modulen einfügen. Unterhalb eines Slave Device (3) können Sie E/A-Module (4) einfügen.
PROFIBUS DP-Geräte werden in CODESYS über die Gerätebeschreibungsdateien (GSD-Dateien) importiert. Diese Dateien werden mit der Hardware geliefert.
In CODESYS ist es möglich, ein USB-Interface für PROFIBUS DP in den Gerätebaum einzufügen. Dieses Interface (PROFIusb von der Firma Softing), das mit der USB-Schnittstelle des Computer verbunden wird, dient im Netzwerk als PROFIBUS DP-Master. Es stellt die volle Funktionalität eines PROFIBUS DP-Masters zur Verfügung.
|
Siehe auch