Automatische Vergabe von Stationsnamen

 

Ein PROFINET IO-Device kann aufgrund der Topologieinformationen getauscht und automatisch konfiguriert werden. Weitere Maßnahmen sind nicht notwendig.

Voraussetzung ist, dass Sie für die PROFINET IO-Devices die Peer-Ports konfiguriert haben (siehe Topologie-Konfiguration) und die eingesetzten Geräte Nachbarschaftserkennung unterstützen (Confor­mance Class B-Geräte oder Unterstützung der Protokolle LLDP, SNMP). Dann kann der Controller den Geräten automatisch den Station­snamen zuweisen.

Mit diesem Features können Sie einen Gerätetausch ohne Engi­neering/Supervisor-Tool durchführen. Sie setzen das defekte Gerät an der gleichen Position im Netzwerk mit einem Austauschgerät im unkon­figurierten Zustand ("out oft he Box"). Weitere Maßnahmen sind nicht notwendig.

Sofern die Anforderungen (Bekanntgabe der Topologie, Nachbar­schafterkennung) für das gesamte Netzwerk gegeben sind, kann so die gesamte Anlage konfiguriert werden. Dies ist sehr nützlich für die Inbe­triebnahme von Serienmaschinen.

Info

Aktuell wird diese Funktion nur vom CODESYS PROFINET IO-Stack und vom CIFX-Controller (ab Firmware Version 3.x) unterstützt.

Siehe auch