PROFINET IO-Controller - Übersicht

 

Objekt: PROFINET IO Controller

Diese Registerkarte zeigt eine Übersicht aller Devices mit ihren Kommu­nikationseinstellungen. Der Stationsname, die IP-Konfiguration sowie die Übertragungsgeschwindigkeit können direkt in der Liste geändert werden. Bei den anderen Parametern öffnet sich der Dialog Kommu­nikationseinstellungen.

Diese Einstellungen werden von den Einstellungen des Devices über­schrieben.

_pnio_icon_revert.png Default-IP

Setzt die IP-Adresse der ausgewählten Devices auf einen Wert innerhalb des Standardadressenbereichs. Dieser Bereich ist in den Einstellungen des Controllers definiert.

Der Befehl ist auch im Kontextmenü der selektierten Zeile verfügbar.

_pnio_icon_update.png EA-Leistung

Öffnet den Dialog Kommunikationseinstellungen. Darin wird für alle ausgewählten Devices die Übertragungsgeschwindigkeit für EA-Daten konfiguriert. Es steht für die einzelnen Parameter (RT-Class, SendClock, Reduction) ein Wertebereich zur Auswahl, der für alle ausgewählten Geräte gültig ist.

Der Befehl ist auch im Kontextmenü der selektierten Zeile verfügbar.

Dialog 'Kommunikationseinstellungen'

Send Clock (ms)

Sendetakt in Millisekunden.

Reduction Ratio

Untersetzungsfaktor

Das Übertragungsintervall ergibt sich aus Send Clock * Reduction Ratio. Ein Send Clock von 1ms und eine Reduction Ratio von 4 bedeuten also, dass alle 4ms IO-Daten gesendet werden.

Phase

Durch eine Reduction Ratio von n wird das Übertragungsintervall in die Phasen 1 bis n unterteilt (wobei nur in einer Phase gesendet wird). Hier können Sie zum Zweck der Lastverteilung festlegen, in welcher Phase gesendet wird.

Wenn wie im Bespiel oben Send Clock = 1 und Reduction Ratio = 4, dann könnten Sie folglich Phasen 1 - 4 konfigurieren. Bei 4 Slaves mit diesen Send Clock- und Reduction Ratio-Einstellungen könnten Sie also jedem der 4 Slave eine der Phasen 1 - 4 zuweisen. Dadurch wird in jeder der 4 Phasen des Sendetakts nur ein Datenpaket gesendet und die Last gleichmäßig verteilt.

Watchdog (ms)

Überwachungszeit. Mögliche Werte: 3 ms bis 1920 ms. (Schrittweite abhängig von SendClock * Reduction Ratio)

Wenn der Controller oder das PROFINET IO-Device innerhalb diesen Zeitraums keine IO-Daten vom Kommunikationspartner erhalten hat, führt dies zum Verbindungsabbruch. Das Gerät geht in Fehler und schaltet die Ausgänge auf Ersatzwerte.

VLAN-ID

VLAN Kennzeichner: Nummer zwischen 0–4095 für VLAN Typ 802.1Q.

Hinweis: Für neuere Geräte nach PROFINET IO-Spezifikation V2.3 ist nur noch "0" zulässig.

RT-Class

Wenn verfügbar, können Sie von der Liste die gewünschte RT-Class wählen (Echtzeitkommunikation).

Siehe auch