PROFINET IO-Controller - Topologie

 

Objekt: PROFINET IO-Controller

Diese Registerkarte bietet eine Übersicht über die Topologie des PROF­INET IO-Netzwerks und über die Nachbarschaft/Peer-Information für jedes einzelne PROFINET IO-Gerät. Im linken Bereich werden die projektierten Daten angezeigt, im rechten kann zum Vergleich die tatsächliche Topologie abgerufen und importiert werden. Abweichende Port-Verschaltungen werden dabei farbig markiert.

Zum Auslesen der Topologieinformation ist das vorherige Setzen einer gültigen IP-Adresse notwendig. Sehen Sie dazu auch den Befehl Auto IP.

Info

Nur verfügbar für Geräte mit LLDP-Unterstützung (Beispiel: CC B) und alle neueren Geräte nach Norm Profinet V2.3.

Dieser Aufbau wird bei jedem Hochlauf des Controllers überprüft. Die Prüfung führt zu einem Fehler, wenn dies nicht der tatsächlichen Verka­belung entspricht. Mit dieser Information kann ein defektes Gerät einfach ausgetauscht werden. Im Onlinebetrieb wird in der rechten Ansicht der tatsächliche Aufbau dargestellt.

_pnio_icon_tree_view.png 

Ansicht der Geräte und ihrer Port-Verschaltung als Baumansicht

_pnio_icon_list_view.png 

Ansicht der Geräte und ihrer Port-Verschaltung als Liste.

Port

Nummer des lokalen Ports, beginnend mit 1.

Nachbar

Gerätename und Port des Nachbargeräts.

Ein Mausklick auf diese Felder öffnet eine Geräteansicht, in der der verbundene Port ausgewählt wird.

Nachbar-Port

I M

Abrufen der I&M-Daten (Identification and Maintenance) des Geräts und Anzeige im Dialog.

Auto IP

Automatisches Setzen einer gültigen IP-Adresse innerhalb des Netzwerks (Netzwerkeinstellungen des Masters), falls die vom Gerät gescannte Adresse ungültig ist.

<--

Übernahme/Import der Nachbarschaftsinformation (Online) der selektierten Geräte ins Projekt.

Reset

Zurücksetzen der Geräteeinstellungen des selektierten Geräts auf Werkseinstellungen.

Blinken LED

Um ein aufgelistetes Gerät an der Hardware zu identifizieren, selektieren Sie das Gerät und betätigen die Schaltfläche Blinken LED. Das Gerät sollte darauf mit einem Blinksignal reagieren.

Name+IP setzen

CODESYS versucht, den Stationsnamen und die IP-Adresse, die für den ausgewählten Slave angegeben wurden, zu setzen.

Port-Status

Mögliche Status sind:

  • _pnio_icon_topologie_status_unknown.png: unbekannt oder nicht verbunden

  • _pnio_icon_topologie_port_status_ok.png: ok

  • _pnio_icon_topologie_port_status_error.png: Fehler

IP-Adresse

Eingestellte IP-Adresse des Slaves.

Subnetzmaske

Eingestellte Subnetzmaske des Slaves.

Signallaufzeit

Signallaufzeit in ns (Richtwert 6ns für 1 Meter Kabellänge).

Siehe auch