Die PROFINET IEC-Stacks verwenden zur Kommunikation über das PROFINET-RT-Protokoll eine spezielle Laufzeitsystemschnittstelle (SysEthernet), welche die Übertragung von RAW Ethernet Frames erlaubt.
Diese Laufzeitsystemkomponente muss in der Konfigurationsdatei der SPS aktiviert sein:
[ComponentManager]
Component.1=CmpSysEthernet
Info
Auf dem Laufzeitsystem CODESYS Control RTE V3 sind die Komponenten "CmpEt1000Drv" für Intel und "CmpRTL8169Mpd" für Realtek notwendig.