Die PROFINET-Stacks nutzen die dafür konfigurierten Ethernet-Adapter der SPS nicht exklusiv. Die PROFINET-Protokolle laufen sowohl parallel zu den bekannten Netzwerk-Protokollen wie beispielsweise UDP, als auch auf diesen aufbauend. Dadurch lassen sich diese Ethernet-Adapter zum Beispiel auch für die CODESYS-Kommunikation nutzen. Die Konfiguration der Firewall (sofern aktiv) muss aber für die Anforderungen von PROFINET angepasst werden.
Verwendete Netzwerkprotokolle
PROFINET RT (Ethertype = 0x8892)
UDP, Port 0x8894 sowie freie Ports im Bereich von 0xC000 – 0xFFFF ( – 0xC0FF ist üblicherweise ausreichend).
Auch für eingehende Pakete!
LLDP (Ethertype 0x88CC)
ARP (Ethertype 0x0806)
In der Regel genügt es an der Firewall die UDP-Ports freizuschalten.
Das PROFINET-RT-Protokoll ist kein IP-Protokoll. Es kann nicht geroutet werden und es ist auf das lokale Netzwerk beschränkt.
Hinweis: Wenn der Verdacht besteht, dass die Firewall die Ursache für Kommunikationsprobleme ist, dann deaktivieren Sie diese vorübergehend in isolierter Umgebung.