Effekte und Ursachen

Controller - Geräteobjekt hat rotes Symbol

Unbedingt den Controller Status auf Registerkarte Status des Geräts überprüfen.

Ursachen

Siehe auch

Controller - Geräte-Scan fehlerhaft

Um die sich aktuell im PROFINET-Netzwerk befindlichen PROF­INET-Geräte im Scan-Dialog anzuzeigen, werden die Daten in 2 Stufen ausgelesen:

Mögliche Probleme:

Effekt

Ursache

PROFINET-Geräte werden im Scan-Dialog angezeigt, nicht aber die Module der Geräte.

Das PROFINET-Gerät hat keine IP-Adresse oder befindet sich in einem anderen Subnetz als der Controller und ist somit nicht über UDP erreichbar.

Die Firewall ist falsch konfiguriert. Ein weitere Hinweis darauf sind Fehlermeldungen im Log der SPS.

Scan-Dialog zeigt nichts an.

Der Treiber ist nicht gestartet, die Applikation steht im Stop.

Es können keine PROFINET-RT-Pakete empfangen werden.

Siehe auch

PROFINET-Slave-Gerät behält rotes Symbol

Der Controller wird gestartet und wird (nach etwa 3 Sek.), grün, aber...

Effekt

Ursache / Hintergrund

...alle konfigurierten PROFINET-Slaves bleiben rot.

Keine Verbindung zum Netzwerk.

Probleme mit Firewall. Überprüfen Sie, ob der Geräte-Scan funktioniert.

...ein PROFINET-Slave bleibt rot.

Gerät nicht am Netz. Prüfen Sie, ob der Stationsname stimmt.

Slave bricht Verbindung mit Fehler ab.

Performance-Probleme, der Kommunikations-Watchdog schlägt schon während des Verbindungsaufbaus zu.

...PROFINET-Slaves wechseln zwischen grün / rot / orange.

Während des Verbindungsaufbaus ist das Symbol des Slaves ein oranges Dreieck. Der Station-Status ist Unkown.

Dauert der Zustand Unknown lange an, bevor das Symbol auf rot (Fehler) wechselt, deutet das darauf hin, dass die Antwort des Slaves von einer Firewall blockiert wird.

Im Zustand Rot/Fehler gibt der Stationsstatus die Ursachen an, typische Fehler und die Ursachen sind:

Status:

Ursache

81813F02

DNS unknown RealStationName

Falscher Stationsname Gerät ist über Netzwerk nicht erreichbar (siehe 1.3.1.2)

CF81FD05

Connection aborted: AR consumer DHT expired

Sendetakt kann nicht eingehalten werden (siehe 1.4, 1.3.3)

CF81FD06

AR cmi timeout

Sendetakt kann nicht eingehalten werden (siehe 1.4, 1.3.3)

... PROFINET-Slave ist grün, hat aber rote Ausrufezeichen oder einzelne Module sind rot.

Der Controller hat eine aktive Verbindung, somit ist alles in Ordnung.

Das PROFINET-Gerät meldet lediglich für einzelne Module PROFINET-Diagnose-Nachrichten.

Siehe auch