PROFINET und andere Treiber

PROFINET Controller und Device können auf ein und demselben Ethernet Adapter mit anderen Treibern wie Modbus/TCP oder Ethernet-IP laufen. Sie benötigen jedoch exklusiven Zugriff auf die Low-Level-Ethernet-Komponente (SysEthernet). Deshalb können sie zum Beispiel nicht parallel mit EtherCAT auf einem Adapter laufen.Stehen mehrere Ethernet-Adapter zur Verfügung, kann dort jeweils ein PROFINET-Treiber (Controller oder Device) betrieben werden.

PROFINET und RTE-Laufzeitsystem

Hier ist derzeit nur jeweils eine Instanz eines PROFINET-Treibers pro Projekt möglich. Paralleler Betrieb mit EtherCAT (auf verschiedenen Ethernet-Adaptern) ist dagegen möglich.

Info

Dies gilt für CODESYS-Versionen < V3.5 SP11.