Befehl 'HMI-Ansichten'

 

Funktion: Liste der Ansichten an, die Ihnen als HMI-Entwickler bei der Erstellung einer HMI-Applikation hilfreich sind: Datenquellen, HMI-Features, Programmierung, Visualisierungen.

Aufruf: Menü Ansicht .

Voraussetzung: Der Befehl ist sichtbar, wenn CODESYS in der HMI-Perspektive dargestellt wird.

Ein HMI-Projekt kann beliebig viele Applikationen sowohl für Steuer­ungen als auch für HMI-Geräte enthalten. Eine Ansicht enthält aber nur die Objekte, die in der ausgewählten Applikation eingebunden sind.

Diese Applikation wird in der Auswahlliste Liste aller Applikationen ausgewählt. Die Liste befindet sich in der Standardsymbolleiste. Sie listet alle Applikationen des Projekts auf und immer auch den Eintrag POUs. Wenn der Eintrag POUs ausgewählt wird, werden in den Ansichten die projektweit gültigen Objekte angezeigt (ähnlich wie in der Ansicht POUs).

Siehe auch

Ansicht 'Datenquellen'

Die Ansicht enthält das Knotenobjekt Datenquellenverwalter der ausgewählten Applikation mit den darunter liegenden Objekten des Typs Datenquelle.

Ansicht 'HMI-Features'

Die Ansicht enthält alle Objekte folgenden Typs der ausgewählten Applikation:

Ansicht 'Programmierung'

Die Ansicht enthält Objekte der ausgewählten Applikation, die für die Erstellung einer HMI-Applikation häufig nicht bearbeitet werden müssen. Wenn diese Ansicht geschlossen ist, haben Sie eine bessere Übersicht über Ihre HMI-Applikation.

Nicht HMI relevante Objekttypen:

Ansicht 'Visualisierungen'

Die Ansicht enthält alle Visualisierungen der ausgewählten Applikation.

Siehe auch