Befehl 'Visualisierungselemente-Repository'

 

Symbol: _visu_icon_visual_element_repositoryl.png

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Repository für Visualis­ierungselemente zur Bearbeitung der Speicherorte und der Visualis­ierungsprofile.

Aufruf: Menü Tools

Voraussetzung: Es ist kein Projekt geöffnet.

Info

Das Repository für Visualisierungselemente dient dazu, ein Visu­alisierungsprofil oder eine Visualisierungserweiterung zu erstellen. Dies ist erforderlich, wenn man eigene Visualis­ierungselemente mittels CODESYS VisuElement Toolkit entwickelt. Dazu ist das CODESYS VisuElement Toolkit mit einer gültigen Lizenz nötig.

Anwender, die keine eigenen Visualisierungselemente erstellen möchten, können in diesem Dialog erfahren welche Elemente in welchem Visualisierungsprofil enthalten sind.

Eine Umkonfiguration des Speicherorts für ein Repository ist ebenfalls nur für Elemententwickler sinnvoll.

Hinweis

1. Nur ein leeres Verzeichnis kann als neuer Speicherort für ein Repository gewählt werden.

  1. Das Repository "System" kann nicht bearbeitet werden, was Ihnen durch die Schrägschrift des Eintrags in der Repositoryliste ange­zeigt wird.

Info

Derzeit kann nur eine einzige Version eines Elements installiert werden.

Dialog 'Repository für Visualisierungselemente'

Repository bearbeiten

Ort

Speicherort für das Repository im Dateisystem. Die Auswahlliste enthält die bereits eingerichteten Repositorys für Visualisierungselemente.

Speicherorte bearbeiten

Öffnet den Dialog Repositorys bearbeiten zur Bearbeitung des gerade bei Ort ausgewählten Repositorys oder zum Anlegen eines neuen Repositorys.

Profil- oder Erweiterungsauswahl

Ein Profil ist eine Sammlung von Visualisierungselementen in einer bestimmten Version. Diese Elemente stammen aus einer oder mehreren Bibliotheken. Sie stehen in der Werkzeugbox des Visualisierungseditors bereit, wenn das Profil im Projekt verwendet wird. Mit einer "Erweiterung" können Sie ein bestehendes Profil um eine bestimmte Auswahl an Elementen erweitern.

Das Erstellen oder Bearbeiten eines Profils ist nur möglich, wenn das CODESYS VisuElement Toolkit installiert ist. In diesem Fall können die Schaltflächen am rechten Rand des Dialogbereichs bedient werden.

Profil anlegen oder aktualisieren

Sie können im Dialog ein neues Profil konfigurieren oder ein bestehendes Profil ändern. Dann sind die Schaltflächen Neu, Kopieren und Löschen sowie die Fenster Installierte Elemente und Verfügbare Elemente bedienbar.

Erweiterung anlegen oder aktualisieren

Sie können im Dialog eine Erweiterung für das ausgewählte Profil konfigurieren. Eine weitere Auswahlliste Erweiterung erscheint, die alle gerade verfügbaren Erweiterungen anbietet.

Wenn Sie eine neue Erweiterung konfigurieren wollen, verwenden Sie die Schaltflächen Neu oder Kopieren, siehe unten.

In beiden Fällen erscheint der Dialog Visualisierungserweiterung eingeben, um eine neue Erweiterung zu definieren. In diesem Dialog sind der Name, die Firma und die Version der Erweiterung anzugeben. Syntax der Versionsangabe: Folge aus Ziffern und Punkten, am Ende eine Ziffer.

Profil

Gerade ausgewähltes Profil. Die Auswahlliste bietet alle im oben eingestellten Ort (Repository) vorliegenden Profile an.

Erweiterung

Die gerade für das oben angegebene Profil ausgewählte Erweiterung. Die Auswahlliste bietet alle für das Profil verfügbaren Erweiterungen an.

Neu

Die Schaltfläche öffnet den Dialog Name für Visualisierungsprofil eingeben beziehungsweise Visualisierungserweiterung eingeben. Geben Sie einen eindeutigen Namen für das neue Profil, beziehungsweise bei einer Erweiterung zusätzlich den Firmennamen und die Version an. CODESYS trägt zunächst automatisch den vorher verwendeten Namen ein, erweitert um "_0".

Die Liste Installierte Elemente ist leer.

Kopieren

Die Schaltfläche öffnet den Dialog Name für Visualisierungsprofil eingeben beziehungsweise Visualisierungserweiterung eingeben, siehe oben bei Neu.

Die Elemente des ausgewählten Profils werden übernommen, sie erscheinen im Fenster Installierte Elemente.

Löschen

Das gerade eingestellte Profil beziehungsweise die Erweiterung wird gelöscht und damit aus der Auswahlliste entfernt.

Installierte Elemente

Name, Hersteller, Bibliothek

Elemente, die dem ausgewählten Profil zugeordnet sind.

Deinstallieren

Alle gerade in der Liste selektierten Elemente werden deinstalliert und damit aus der Liste Verfügbare Elemente entfernt.

Code aktualisieren

Die Liste wird gemäß eventueller Änderungen im Implementierungscode der Bibliotheksbausteine aktualisiert.

Alles aktualisieren

Die Liste wird gemäß eventueller Änderungen im Implementierungscode und in den Schnittstellen (Deklarationsteilen) der Bibliotheksbausteine aktualisiert.

Verfügbare Elemente

Name

Bibliothek

Hersteller

Version

Repositorys

Profile

Elemente, die aktuell auf dem System zur Verfügung stehen und ins aktuelle Profil oder die Erweiterung installiert werden können. Die Auswahl hängt von den gerade installierten Elementebibliotheken und Elemente-Packages ab.

Die Baumstruktur zeigt die Bibliotheken und darunter die enthaltenen Elemente an. Grün dargestellte Elemente sind bereits für das gerade oben angegebene Profil oder die Erweiterung installiert. Unter Profile sehen Sie, für welche Profile ein Element bereits installiert ist.

Element installieren

Die in der Liste ausgewählten Elemente werden im Fenster Installierte Elemente hinzugefügt. Bereits vorhandene Elemente werden überschrieben.

Bibliothek installieren

Der Dialog Bibliotheks-Repository öffnet sich, wo Sie eine weitere Bibliothek installieren können, um deren Elemente im Fenster Verfügbare Elemente aufzunehmen.

Nur aktuelle Bibliotheksversionen beachten

_cds_icon_option_activated.png: Bei Aktualisierungen der Liste werden nicht alle, sondern nur die jeweils aktuellste Version der Bibliothek durchsucht.

Profile ohne Nachfrage überschreiben

_cds_icon_option_activated.png: Bei Aktionen, die das Profil verändern, erscheint nicht die sonst übliche Eingabeaufforderung mit der Frage, ob Sie die Änderung wirklich durchführen wollen.

Dialog 'Repositorys bearbeiten'

Speicherort, Name

Für die Verwaltung der Visualisierungselemente können ein oder mehrere Repositorys verwendet werden. Alle aktuell definierten Speicherorte sind hier mit Dateipfad und Namen aufgelistet.

Die Reihenfolge von oben nach unten ist dann auch die Suchreihenfolge für Visualisierungselemente.

Dateipfad und Name des zuvor im Dialog Repository für Visualisierungselemente ausgewählten Speicherorts.

Hinweis: Automatisch ist immer ein Speicherort "System" definiert, der nicht bearbeitet oder gelöscht werden kann.

Hinzufügen

Bearbeiten

Öffnet den Dialog Speicherort für Repository zum Anlegen eines neuen Speicherorts oder zum Bearbeiten des aktuellen Speicheorts.

Anzugeben: Speicherort (Dateipfad eines leeren! Verzeichnisses) und Name. Der Name ist symbolisch, Beispiel: "Elemente Kategorie 1".

Entfernen

Löscht das gerade in der Repositoryliste selektierte Repository.

Nach oben, Nach unten

Verschieben der Einträge innerhalb der Liste. Hinweis: Die Repositorys werden von oben nach unten durchsucht.