HMI-Projekt initial erstellen

 

Für die initiale Erstellung eines HMI-Projekts steht Ihnen ein Assistent zur Verfügung.

Ausgangssituation: Die Steuerung, die Sie visualisieren wollen, wird ausgeführt und ist mit dem Steuerungsnetzwerk verbunden. Das HMI-Gerät, für das Sie eine neue HMI-Applikation programmieren, ist auch mit dem Steuerungsnetzwerk verbunden.

  1. Starten Sie das CODESYS Development System.

  2. Wählen Sie den Befehl Datei ‣ Neues Projekt .

    ⇒ Der Dialog Neues Projekt öffnet sich.

  3. Wählen Sie dort die Kategorie Projekte und die Vorlage HMI-Projekt aus und geben Sie einen Speicherort und einen Namen an.

    Beispiel: HMI_Plant_Southwest

    ⇒ Der Dialog HMI-Projekt erzeugen - HMI-Gerät auswählen öffnet sich. Dort sind alle installierten HMI-Geräte aufgelistet.

  4. Wählen Sie das passende Gerät und starten Sie auf diesem Gerät die SPS-Applikation, die Sie visualisieren wollen.

  5. Klicken Sie auf Weiter >.

    ⇒ Der Dialog HMI-Projekt erzeugen - Mit HMI-Gerät verbinden öffnet sich.

  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Pfad über Netzwerksuche auswählen.

    ⇒ Der Dialog Gerät auswählen stellt alle aktiven HMI-Geräte des Steuerungsnetzwerk dar.

    Hinweis: Sie können statt dessen direkt die Kommunikationseinstel­lungen Ihres Geräts eingeben.

  7. Wählen Sie Ihr Gerät aus und beenden Sie den Dialog.

  8. Wählen Sie im Dialog HMI-Projekt erzeugen - Mit HMI-Gerät verbinden die Schaltfläche Weiter >.

    ⇒ Der Dialog HMI-Projekt erzeugen - Objekte hinzufügen öffnet sich.

  9. Aktivieren Sie die Objekte, die Sie für Ihre HMI-Applikation benö­tigen, beispielsweise alle.

    ⇒ Der Dialog HMI-Projekt erzeugen - Perspektive auswählen öffnet sich. Dort ist die HMI-Perspektive voreingestellt und Sie sehen eine Vorschau auf die Projektorganisation im neuen Projekt.

  10. Wählen Sie die Perspektive, die für Ihre Arbeit praktischer erscheint. Änderungen sind jederzeit möglich.

  11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden

    ⇒ Das Projekt HMI_Plant_Southwest wird erstellt und in CODESYS geöffnet.

    visu_img_hmi_views.png
    • HMI-Perspektive:

    • (1): Ansicht Visualisierungen

    • (2): Ansicht Datenquellen

    • (3): Ansicht HMI-Features

Siehe auch