Sie können den Hintergrund ihrer Visualisierung farbig oder mit Bild gestalten. Verwenden Sie dazu den Befehl Visualisierung ‣ Hintergrund .
Siehe auch
Bild als Hintergrund konfigurieren
Info
In Dialog Eigenschaften eines Visualisierungsobjekts können Sie mit der Eigenschaft Hintergrund einbinden außerdem einstellen, ob das Hintergrundbild immer vollständig dargestellt wird oder aber abgeschnitten werden wird.
Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.
Öffnen Sie die Visualisierung und wählen Sie den Befehl Visualisierung ‣ Hintergrund .
Aktivieren Sie die Option Bild und öffnen Sie die Eingabeunterstützung.
Wählen Sie im Dialog Eingabehilfe ein Bild aus.
⇒ Das Bild dient als Hintergrundbild.
Siehe auch
Farbigen Hintergrund konfigurieren
Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.
Öffnen Sie die Visualisierung und wählen Sie den Befehl Visualisierung ‣ Hintergrund .
Aktivieren Sie die Option Farbe.
Wählen Sie in der Auswahlliste eine Stilfarbe wie Elementhintergrundfarbe aus.
⇒ Der Hintergrund der Visualisierung ist farbig.