Dialog 'HMI-Projekt erzeugen - Mit HMI-Gerät verbinden'

 

Funktion: Der Dialog ist Teil des Assistenten, der sich öffnet, wenn Sie ein neues Projekts mit der Vorlage HMI-Projekt anlegen. Er ermöglicht optional die Einstellung der Kommunikationsparameter zum HMI-Gerät.

Aufruf: Automatisch dem nach Dialog HMI-Projekt erzeugen - HMI-Gerät auswählen

Siehe auch

Gateway

Liste mit bekannten Gateways, die im Netzwerk gerade aktiv sind.

Gerät

Netzwerkname des Geräts, mit dem eine Verbindung aufgebaut wird.

Pfad über Netzwerksuche auswählen

Mit Klick auf die Schaltfläche starten Sie die Netzwerksuche und im Dialog Gerät auswählen erscheint eine Liste aller aktuell aktiven HMI-Geräte.

Aktiver Komminikationspfad

Netzwerkname und Adresse des ausgewählten Geräts.

Weiter >

Dialog HMI-Projekt erzeugen - Objekte hinzufügen öffnet sich.

Beenden

Die Konfiguration und Erstellung eine HMI-Projekts wird beendet.

Siehe auch