Dialog 'Projekteinstellungen' - 'Visualisierung'

 

Symbol: _visu_icon.png

Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der projektweiten Einstel­lungen für Objekte des Typs Visualisierung.

Aufruf: Menü Projekt ‣ Projekteinstellungen , Kategorie Visualisierung

Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.

Registerkarte 'Allgemein'

 

Visualisierungsverzeichnisse

Textlisten-Dateien

Verzeichnis, das Textlisten enthält, die im Projekt zur Verfügung stehen, um Texte für verschiedene Sprachen zu konfigurieren. CODESYS verwendet das Verzeichnis zum Beispiel beim Exportieren oder Importieren von Textlisten.

Mit Klick auf _cds_icon_three_dots.png erscheint der Dialog Ordner suchen, der das Auswählen eines Verzeichnisses im Dateisystem ermöglicht.

Bilddateien

Verzeichnis, das Bilddateien enthält, die im Projekt zur Verfügung stehen. Mehrere Ordner sind mit einem Strichpunkt voneinander getrennt. CODESYS verwendet das Verzeichnis zum Beispiel beim Exportieren oder Importieren von Bilddateien.

Mit Klick auf _cds_icon_three_dots.png erscheint der Dialog Ordner suchen, der das Auswählen eines Verzeichnisses im Dateisystem ermöglicht.

Erweiterte Einstellungen

Eigenschaften-Handling in allen Elementeigenschaften aktivieren

_cds_icon_option_activated.png: Sie können ein Visualisierungselement in denjenigen seiner Eigenschaften, in denen Sie eine IEC-Variable auswählen, auch mit einer Eigenschaft _visu_icon_object_property.png konfigurieren. CODESYS erzeugt dann beim Übersetzen einer Visualisierung zusätzlichen Code für das Eigenschaften-Handling.

Voraussetzung: Ihr IEC-Code enthält mindestens ein Objekt des Typs Schnittstelleneigenschaft, also eine Eigenschaft _visu_icon_object_property.png.

visu_img_devices_property.pngVoraussetzung: Sichtbar ist aktiviert.

Siehe auch

Registerkarte 'Symbolbibliotheken'

Visualisierungssymbolbibliotheken

Symbolbibliotheken

Liste aller installierten Symbolbibliotheken

Beispiel: VisuSymbols

Zugewiesen

_cds_icon_option_activated.png: Symbolbibliothek ist im Projekt ausgewählt und CODESYS stellt sie in der Ansicht Werkzeuge einer Visualisierung zur Verfügung.

_cds_icon_option_deactivated.png: Symbolbibliothek ist im Bibliotheksrepository installiert, aber CODESYS stellt sie in der Ansicht Werkzeuge einer Visualisierung nicht zur Verfügung.

Siehe auch