Visualisierungselement 'Alarmtabelle'
Kennzeichen: Alarmmanager
Das Element stellt Alarme in Form einer Liste dar. In den Eigenschaften des Elements legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden. Sie definieren das Aussehen des Elements und die Variablen, die das Verhalten des Elements steuern.
Info
Im Onlinebetrieb können Sie eine Alarmtabelle, auch in der "historischen" Ansicht, nach einer bestimmten Spalte sortieren. Klicken Sie dazu in den Spaltenkopf. Ein kleines Dreiecksymbol zeigt die aktuelle Sortierungsreihenfolge (aufwärts, abwärts) an. Ein Klick auf das Symbol kehrt die Sortierung um.
Die Sortierung innerhalb der Spalte hängt vom Typ der enthaltenen Information ab: Die Spalte „Priorität“ wird numerisch sortiert, die Spalten "Meldung...", "Klasse" alphabetisch. Die Spalten "Wert" und "Latch..." enthalten möglicherweise verschiedene Wertetypen. In diesem Fall wird zunächst nach den Typen sortiert (kein Eintrag, Bool, numerischer Wert, Zeichenfolge) und dann abhängig vom Typ entweder numerisch oder alphabetisch.
Elementname |
Zum Beispiel GenElemInst_1 |
Elementtyp |
Alarmtabelle |
Datenquelle |
Wenn Sie eine ferne Alarmkonfiguration verwenden wollen, müssen Sie hier den Namen der Fernapplikation angeben. Wenn Sie nichts angeben, sollte die Alarmkonfiguration lokal aufzufinden sein. |
Elementeigenschaft 'Alarmkonfiguration'
Alarmgruppen |
Öffnet den Dialog Auswahl Alarmgruppe, in dem Sie die Alarmgruppen definieren, die Sie darstellen wollen. |
Priorität von |
Kleinste Priorität, bei der Alarme angezeigt werden. (0 bis 255). |
Priorität bis |
Größte Priorität, bei der Alarme angezeigt werden. (0 bis 255). |
Alarmklassen |
Öffnet den Dialog Auswahl Alarmklasse, in dem Sie die Alarmklassen definieren, die Sie darstellen wollen. |
Filterkriterium |
Nur für Element Alarmbanner
|
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Allgemeine Tabellenkonfiguration'
Zeilenkopf anzeigen |
|
Spaltenkopf anzeigen |
|
Zeilenhöhe |
Höhe der Tabellenzeile in Pixel. |
Breite Zeilenkopf |
Breite des Zeilenkopfes in Pixel. |
Größe des Scrollbar |
Breite des Scrollbars, wenn er vertikal verläuft. Höhe des Scrollbars beim horizontalem Verlauf. Angabe in Pixel. |
Automatischer Zeilenumbruch im Meldungstext |
|
Elementeigenschaft 'Spalten: Spalte [<n>]'
Standardmäßig sind die Spalten [0] und [1] konfiguriert: Zeitstempel und Meldungstext. Wenn Sie auf die Schaltfläche Neu erstellen klicken, können Sie weitere Spalten erzeugen; mit Löschen löschen Sie eine einzelne Spalte.
Animationen (dynamischer Text, Schriftartvariablen), Text und Tooltip werden nicht unterstützt.
Spaltenüberschrift |
Die Standardüberschrift wird hier durch Eingabe eines neuen Textes gesetzt und geändert. |
Textausrichtung im Titel verwenden |
|
Breite |
Breite der Spalte in Pixel. |
Datentyp |
Hinweis zum Zeitstempel: Für die Verwendung in einer TargetVisu oder WebVisu können Sie das Datums- und Zeitformat mit Hilfe globaler Stringvariablen der Bibliothek Alarmmanager.library steuern: AlarmGlobals.g_sDateFormat (Beispiel: AlarmGlobals.g_sDateFormat := 'MM.yyyy') und AlarmGlobals.g_sTimeFormat (Beispiel: AlarmGlobals.g_sTimeFormat := 'HH:mm'). Hier definieren Sie, welche Informationen die Spalte anzeigen soll:
|
Textausrichtung |
Ausrichtung des Texts in dieser Spalte
|
Farbeinstellungen |
|
Siehe auch
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
X |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: 10 |
Y |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: 10 |
Breite |
Angabe in Pixel Beispiel: 150 |
Höhe |
Angabe in Pixel Beispiel: 30 |
Info
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole an eine andere Stelle ziehen.
Siehe auch
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er ist im Editor als Symbol dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.
X |
X-Koordinate des Rotationspunkts |
Y |
Y-Koordinate des Rotationspunkts |
Info
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol an eine andere Stelle ziehen.
Elementeigenschaft 'Texteigenschaften'
Die Eigenschaften enthalten festen Werte für die Texteigenschaften.
Schriftart |
Beispiel: Standard
|
Farbe Schriftart |
Beispiel: Schwarz
|
Transparenz |
Ganze Zahl (Wertebereich von 255 bis 0). Er bestimmt die Durchsichtigkeit der zugehörigen Farbe. 255: Die Farbe ist deckend. 0: Die Farbe ist voll transparent. Hinweis: Wenn die Farbe eine Stilfarbe ist und bereits einen Transparentwert enthält, ist diese Eigenschaft schreibgeschützt. |
Elementeigenschaft 'Selektion'
Selektionsfarbe |
Füllfarbe der selektierten Zeile. |
Selektionsschriftfarbe |
Schriftfarbe der selektierten Zeile. |
Rahmen um selektierte Zellen |
|
Variable für selektierte Alarmgruppe |
Name der betroffenen Alarmgruppe, Typ STRING, WSTRING. |
Variable für selektierte Alarm-ID |
Alarm-ID der betroffenen Alarmgruppe, Typ STRING, WSTRING |
Variable für selektierte Zeile |
Index der selektierten Alarmzeile (0-basiert). Der Index kann sowohl gelesen als auch geschrieben werden, ganzzahliger Datentyp |
Variable für gültige Selektion |
TRUE: Eine Alarmzeile ist selektiert FALSE: Die Selektion ist ungültig. Beispielsweise bei einer leeren Alarmtabelle oder wenn noch kein Alarm selektiert ist. |
Elementeigenschaft 'Steuervariablen'
Hier definieren Sie boolesche Variablen, über die zur Laufzeit bestimmte Aktionen in der Tabelle ausgeführt werden können.
Auswahl bestätigen |
Variable (Bool) Beispiel: PLC_PRG.bAckSelectedAlarms Wenn die zugewiesene Variable TRUE wird, dann wird der ausgewählte Alarm quittiert |
Alle sichtbaren bestätigen |
Variable (Bool) Beispiel: PLC_PRG.bAckVisibleAlarms Wenn die zugewiesene Variable TRUE wird, dann werden alle Alarme quittiert, die gerade in der Alarmtabelle sichtbar sind. |
Historie |
Variable (Bool) Beispiel: PLC_PRG.bShowHistory Wenn die zugewiesene Variable TRUE wird, werden zusätzlich zu den aktiven Alarmen auch die historischen Alarme angezeigt. In der historischen Darstellung gelten die gleichen Sortiermöglichkeiten wie im "Normal"-Betrieb. Hinweis: In dieser Ansicht ist keine Quittierung möglich! |
Scroll-Position einfrieren |
Variable (Bool) Beispiel: PLC_PRG.bFreezeScrollPosition Wenn die zugewiesene Variable TRUE wird, dann wird die in der Ansicht Historie eingestellte Scroll-Position beibehalten, auch wenn ein neuer Alarm aktiv wird. Andernfalls springt die Scroll-Position zur ersten Tabellenzeile, zum neuesten Alarm. |
Anzahl Alarme |
Variable (ganzzahliger Datentyp) Beispiel: PLC_PRG.iNumberOfAlarms Anzahl Alarme, die aktuell in der Alarmtabelle angezeigt werden. Wird von der Alarmtabelle beschrieben. |
Anzahl sichtbare Zeilen |
Variable (ganzzahliger Datentyp) Beispiel: PLC_PRG.iNumberVisibleLines Anzahl Alarme, die auf einer Seite der Alarmtabelle dargestellt werden können. Wird von der Alarmtabelle beschrieben. |
Aktueller Scroll-Index |
Variable (ganzzahliger Datentyp) Beispiel: PLC_PRG.iScrollIndex Der Index der ersten sichtbaren Zeile der Alarmtabelle (0-basierend). Die Variable kann sowohl gelesen als auch geschrieben werden. |
Aktuelle Spaltensortierung |
Variable (ganzzahliger Datentyp) Beispiel: PLC_PRG.iColSort Die Variable enthält einen Wert der Enumeration VisuElemsAlarm.VisuEnumAlarmDataType. Dieser Wert bestimmt, nach welcher Spalte die Alarmtabelle sortiert wird. |
Variable für Sortierungsrichtung |
Variable (Bool) Beispiel: PLC_PRG.xSortAscending Die Variable legt die Sortierungsreihenfolge für die Einträge in der Alarmtabelle fest: TRUE: aufsteigend, FALSE: absteigend. |
Info
Sie können Schaltflächen mit vordefinierten Steuervariablen auch über den Befehl Elemente zur Alarmquittierung einfügen festlegen.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
Bewegung |
||
X |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel. Beispiel PLC_PRG.iPos_X. Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
Y |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel. Beispiel PLC_PRG.iPos_Y. Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel PLC_PRG.iAngle1.
Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
|
Innere Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel: PLC_PRG.iAngle2. Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.
Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft Position ‣ Winkel ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
|
Info
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Info
Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'
Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.
Unsichtbarkeit |
Variable (BOOL). Schaltet die Sichtbarkeit des Elements um. TRUE: Das Element ist zur Laufzeit nicht sichtbar. |
Info
Die Eigenschaft Unsichtbarkeit wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'
Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.
Zugriffsrechte |
Öffnet den Dialog Zugriffsrechte. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern. Statusmeldungen:
|
Siehe auch