Visualisierungselement 'Combobox Integer'

 

Symbol:

_visu_img_combobox_integer.png

Kennzeichen: Allgemeine Steuerelemente

Das Element zeigt Werte als Auswahlliste an. Wenn der Benutzer auf einen Eintrag klickt, wird die ID des Eintrags in eine Integer-Variable geschrieben. Die Einträge der Auswahlliste können aus einer Textliste sein und Bilder einer Bildersammlung enthalten.

Elementeigenschaften

Elementname

Beispiel: List of product numbers

Optional

Tipp: Durch die Vergabe von eigenen Elementnamen werden die Elemente in der Elementliste schnell gefunden.

Elementtyp

Combobox Integer

Elementeigenschaft 'Position'

Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinaten­system. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die posi­tive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.

X

X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Y

Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Breite

Angabe in Pixel

Beispiel: 150

Höhe

Angabe in Pixel

Beispiel: 30

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole _visu_icon_position_element.png an eine andere Stelle ziehen.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zentrum'

Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rota­tionspunkts. Er ist im Editor als Symbol _visu_icon_center_point.png dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.

X

X-Koordinate des Rotationspunkts

Y

Y-Koordinate des Rotationspunkts

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol _visu_icon_center_point.png an eine andere Stelle ziehen.

Variable

Speichert zur Laufzeit die Textlisten-ID des Listeneintrags, auf den der Benutzer klickt. Wenn nur eine Bildersammlung visualisiert wird, wird die Bild-ID gespeichert.

  • Variable (ganzzahliger Datentyp)

    Beispiel: PLC_PRG.iIDComboboxEntry

  • Enumerationsvariable mit Textlistenunter­stützung

    Beispiel: PLC_PRG.eMyCombobox<COMBO>

Textliste

Wird als Combobox visualisiert. Jeder Textlisteneintrag wird zu einem Combobox-Eintrag.

  • Textlistenbezeichner als String

    Beispiel: 'TextList_A'

    Hinweis: IDs der Textliste müssen im Werte­bereich von DWORD oder DINT liegen

  • Leer

    • Wenn unter der Eigenschaft Variable eine Enumerationsvariable mit Textlis­tenunterstützung angegeben ist

    • Wenn nur eine Bildersammlung visual­isiert wird

Bildersammlung

Wird als Combobox visualisiert. Jedes Bild aus der Bildersammlung wird zu einem Combobox-Eintrag.

Beispiel: 'ImagePool_A'

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Einstellungen der Liste'

Darstellung der Liste, die aufklappt, wenn ein Visualisierungsbenutzer in das Element klickt.

Anzahl der Zeilen

  • Aus dem Stil

  • Explizit, dann erscheint darunter die Eigen­schaft Anzahl sichtbarer Zeilen

Anzahl sichtbarer Zeilen

Hier definierte Anzahl an sichtbaren Zeilen der Combobox-Auswahlliste

  • Ganzzahliges Literal

    Beispiel: 5

  • Variable (Ganzzahliger Datentyp)

    Beispiel : PLC_PRG.iNumberOfVisibleRows

Hinweis: Die Eigenschaft ist verfügbar, wenn die Eigenschaft Anzahl der Zeilen den Wert Explicit hat.

Zeilenhöhe

  • Aus dem Stil

  • Literal

    Beispiel: 20

Bildhöhe

Bildhöhe in Pixel der in der Auswahllisteneintrag angezeigten Bilder

  • Aus dem Stil

  • Ganzzahliges Literal

    Beispiel: 30

Hinweis: Nur wenn ein Wert in der Eigenschaft Bildersammlung angegeben ist, werden Bilder angezeigt.

Bildbreite

Bildbreite in Pixel der in der Auswahllisteneintrag angezeigten Bilder

  • Aus dem Stil

  • Literal

    Beispiel: 30

Hinweis: Nur wenn ein Wert in der Eigenschaft Bildersammlung angegeben ist, werden Bilder angezeigt.

Bild-Offset

Bewirkt, dass die Bilder in der Auswahlliste mit einem Abstand (in Pixel) zum linken Rand angezeigt werden. Ein Offset von 0 bewirkt, dass die Bilder ohne Abstand zum Rand angezeigt werden.

  • Aus dem Stil

  • Literal

    Beispiel: 4

Hinweis: Nur wenn ein Wert in der Eigenschaft Bildersammlung angegeben ist, werden Bilder angezeigt.

Größe des Scrollbalkens

Größe des Scrollbalkens in Pixel. Der Scrollbalken erscheint, wenn mehr Einträge in der Auswahlliste vorhanden sind, als in Anzahl sichtbarer Zeilen angegeben wurde.

Voreinstellung: 20

Elementeigenschaft 'Texte'

Tooltip

Zeichenfolge (ohne Hochkommas), die zur Laufzeit als Tooltip des Elements ausgegeben wird

Beispiel: Products of customer A

Tipp: Der Text wird automatisch in die Textliste GlobalTextList übernommen und kann dort lokalisiert werden.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Wertebereich'

Wertebereich eingrenzen

Begrenzt die Textliste auf einen Teilbereich. Dieser Teilbereich wird von der Combobox angezeigt.

Voraussetzung: In der Eigenschaft Textliste ist ein Wert angegeben.

_cds_icon_option_activated.png: Nur der von den Eigenschaften Minimaler Wert bis Maximaler Wert bestimmte Teilbereich wird als Auswahlliste angezeigt.

Minimaler Wert

ID des Textlisteneintrags, von dem ab ein Comboboxeintrag angezeigt wird

  • Literal (ANY_NUM)

    Beispiel: 5

  • Variable (Ganzzahliger Datentyp)

    Beispiel : PLC_PRG.iFirstEntry

Maximaler Wert

ID des Textlisteneintrags, bis zu dem Comboboxeinträge angezeigt werden

  • Literal (ANY_NUM)

    Beispiel: 10

  • Variable (Ganzzahliger Datentyp)

    Beispiel : PLC_PRG.iLastEntry

Fehlende Einträge ausfiltern

_cds_icon_option_activated.png: Die Textliste wird aktualisiert und nicht mehr verwendete Texte (IDs) werden daraus entfernt.

Voraussetzung: In der Eigenschaft Textliste ist ein Wert angegeben.

Elementeigenschaft 'Texteigenschaften'

Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Texteigenschaften.

Verwenden von

  • Standardstilwerten, dann werden die Werte des Visualisierungsstils übernommen

  • Benutzerdefinierte Einstellung

    Die Eigenschaftengruppe Benut­zerdefinierte Texteigenschaften wird eingeblendet. Dort können die Werte indivi­duell angepasst werden.

Benutzerdefinierte Texteigenschaften

Horizontale Ausrichtung

Horizontale Ausrichtung des Texts innerhalb des Elements

Vertikale Ausrichtung

Vertikale Ausrichtung des Texts innerhalb des Elements

Schriftart

Beispiel: Standard

_cds_icon_three_dots.png: Dialog Schriftart öffnet sich.

_cds_icon_arrow_down.png: Auswahlliste mit Stilschriftarten

Farbe Schriftart

Beispiel: Schwarz

_cds_icon_three_dots.png: Dialog Farbe öffnet sich.

_cds_icon_arrow_down.png: Auswahlliste mit Stilfarben

Transparenz

Ganze Zahl (Wertebereich von 255 bis 0), die die Durchsichtigkeit der zugehörigen Farbe bestimmt

255: Die Farbe ist deckend.

0: Die Farbe ist voll transparent.

Hinweis: Wenn die Farbe eine Stilfarbe ist und bereits einen Transparenzwert enthält, ist diese Eigenschaft schreibgeschützt.

Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'

Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.

Bewegung

X

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_X.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts.

Y

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_Y.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten.

Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel PLC_PRG.iAngle1.

Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol _visu_icon_center_point.png dargestellt.

Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung.

_visu_img_prp_rotation.png 

Innere Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel: PLC_PRG.iAngle2.

Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.

Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol _visu_icon_center_point.png dargestellt.

Hinweis: Wenn in der Eigenschaft Position ‣ Winkel ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset).

_visu_img_prp_inner_rotation.png 

Info

Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.

Info

Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'

Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.

Unsichtbarkeit

Variable (BOOL). Schaltet die Sichtbarkeit des Elements um.

TRUE: Das Element ist zur Laufzeit nicht sichtbar.

Eingaben deaktivieren

Variable (BOOL). Schaltet die Bedienbarkeit des Elements um.

TRUE: Benutzereingaben zur Laufzeit haben keine Auswirkung. Das Element wird deaktiviert angezeigt.

Info

Die Eigenschaft Unsichtbarkeit wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungs­manager die Option Client-Animationen und Überlagerungen syste­meigener Elemente unterstützen aktiviert haben.

Sie können eine Bewegung, eine Drehung und die Sichtbarkeit eines Visualisierungselements animieren.

Animationsdauer

Zeit in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt

Beispiel: 500

In den Vordergrund bringen

Eigenschaftenwert (BOOL)

TRUE: Das Element wird zur Laufzeit im Vordergrund dargestellt.

FALSE: Das Element wird zur Laufzeit in der Ebene dargestellt, in der es im Visualisierungseditor eingefügt wurde.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'

Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.

Zugriffsrechte

Öffnet den Dialog Zugriffsrechte. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern.

Statusmeldungen:

  • Nicht gesetzt. Alle Rechte: Zugriffsrecht für alle Benutzergruppen: bedienbar

  • Rechte sind vergeben: eingeschränkte Rechte: Mindestens für eine Gruppe ist der Zugriff eingeschränkt

Siehe auch

Siehe auch