Visualisierungselement 'Potentiometer'

 

Symbol:

_visu_img_potentiomenter.png

Kennzeichen: Messgeräte

Das Element zeigt den Wert einer Variablen als Einstellung am Potenti­ometer an. Ein Visualisierungsbenutzer kann den Wert ändern, indem er den Zeiger auf eine andere Position zieht.

Siehe auch

Elementeigenschaften

Elementname

Beispiel: GenElemInst_1

Elementtyp

Potentiometer

Variable

Variable (numerischer Datentyp). Enthält die Position des Zeigers des Potentiometers.

Ein Visualisierungsbenutzer kann den Wert ändern, indem er den Zeiger auf eine andere Position zieht.

Elementeigenschaft 'Zentrum'

Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rota­tionspunkts. Er ist im Editor als Symbol _visu_icon_center_point.png dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.

X

X-Koordinate des Rotationspunkts

Y

Y-Koordinate des Rotationspunkts

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol _visu_icon_center_point.png an eine andere Stelle ziehen.

Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungs­manager die Option Client-Animationen und Überlagerungen syste­meigener Elemente unterstützen aktiviert haben.

Sie können eine Bewegung, eine Drehung und die Sichtbarkeit eines Visualisierungselements animieren.

Animationsdauer

Zeit in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt

Beispiel: 500

In den Vordergrund bringen

Eigenschaftenwert (BOOL)

TRUE: Das Element wird zur Laufzeit im Vordergrund dargestellt.

FALSE: Das Element wird zur Laufzeit in der Ebene dargestellt, in der es im Visualisierungseditor eingefügt wurde.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Position'

Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinaten­system. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die posi­tive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.

X

X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Y

Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Breite

Angabe in Pixel

Beispiel: 150

Höhe

Angabe in Pixel

Beispiel: 30

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole _visu_icon_position_element.png an eine andere Stelle ziehen.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Hintergrund'

Farbe Hintergrund

Auswahlliste mit Hintergrundfarben

Eigenes Bild

  • Bild: Bild-ID des Hintergrundbilds

    Das Hintergrundbild wählen Sie über die Schaltfläche button_threedots.png aus einer Bildersammlung aus.

    Info: Wenn Sie den Wert <default> eingeben, oder in der Eingabehilfe das Bild aus der Kategorie Default auswählen, wird das ursprüngliche Elementhintergrundbild verwendet.

  • Transparenzfarbe: Auswahl über Auswahl­liste oder Eingabehilfe.

Optimiertes Zeichnen

_cds_icon_option_activated.png: Das Hintergrundbild wird einmalig gezeichnet. Wenn im Vordergrund sich etwas ändert, wird nur der betroffene Teil des Bildes neu gezeichnet.

_cds_icon_option_deactivated.png: Das Hintergrundbild wird zyklisch neu gezeichnet.

Hinweis: Nur in absoluten Ausnahmefällen ist es sinnvoll, die Option zu deaktivieren.

Elementeigenschaft 'Zeiger'

Zeigertyp

Auswahlliste mit unterschiedlichen Zeigertypen

Farbe

  • _cds_icon_three_dots.pngf: Dialog Farbe öffnet sich.

  • _cds_icon_arrow_down.png: Auswahlliste mit Farbnamen

Zeiger Anfang

Winkel (Grad) zwischen dem linken Rand des Elements und der horizontalen Achse

Zeiger Ende

Winkel (Grad) zwischen dem rechten Rand des Elements und der horizontalen Achse

Elementeigenschaft 'Skala'

Unterskalaposition

  • Außen: Die Unterskala wird am äußeren Skalenring (Äußerer Rahmen) angezeigt.

  • Innen: Die Unterskala wird am inneren Skalenring (Innerer Rahmen) angezeigt.

Skalentyp

Art der Skala

  • Linien

  • Punkte

  • Quadrate

Skalenanfang

Kleinster Wert der Skala und die untere Grenze des Wertebereichs des Elements.

Beispiel: 0

_visu_icon_variable.png: Darunter erscheint die Eigenschaft Variable.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Skalenanfang.

Beispiel: PLC_PRG.iScaleStart

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iScaleStart : INT := 0;

END_VAR

Skalenende

Größter Wert der Skala und die obere Grenze des Wertebereichs des Elements.

Beispiel: 100

_visu_icon_variable.png: Eigenschaft Variable erscheint darunter.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält das Skalenende.

Beispiel: PLC_PRG.iScaleEnd

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iScaleEnd : INT := 120;

END_VAR

Hauptskala

Abstand zwischen zwei Werten auf der Grobskala.

Beispiel: 10

_visu_icon_variable.png: Darunter erscheint die Eigenschaft Variable.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Abstand.

Beispiel: PLC_PRG.iMainScale

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iMainScale : INT := 20;

END_VAR

Unterskala

Abstand zwischen zwei Werten auf der Feinskala.

Sie können die Feinskale ausblenden, indem Sie den Wert auf 0 setzen.

Beispiel: 2

_visu_icon_variable.png: Darunter erscheint die Eigenschaft Variable.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Abstand.

Beispiel: PLC_PRG.iSubScale

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iSubScale : INT := 5;

END_VAR

Skalenlinienstärke

Angabe in Pixel.

Beispiel: 3

Skalenfarbe

Farbe der Skalenstriche

  • _cds_icon_three_dots.png: Dialog Farbe öffnet sich.

  • _cds_icon_arrow_down.png: Auswahlliste mit Stilfarben öffnet sich.

Skala in 3D

_cds_icon_option_activated.png: Skalenstriche werden mit leichtem 3D-Schatten angezeigt.

Hinweis: Diese Eigenschaft wird im FlatStyle nicht angezeigt.

Skala anzeigen

_cds_icon_option_activated.png: Skala wird dargestellt.

Innerer Rahmen

_cds_icon_option_activated.png: Ein Rahmen wird am inneren Ende der Skala gezeichnet.

Äußerer Rahmen

_cds_icon_option_activated.png: Ein Rahmen wird am äußeren Ende der Skale gezeichnet.

Elementeigenschaft 'Beschriftung'

Beschriftung

  • Außen: Skalenwerte werden auf der Außen­seite der Skala platziert.

  • Innen: Skalenwerte werden auf der Innen­seite der Skala platziert.

Einheit

Text der im Element angezeigt wird.

Beispiel: Anzeige der Einheit in m/s.

Schriftart

Schriftart für die Beschriftungen, zum Beispiel für Skalenziffern.

Auswahl über die Auswalliste oder die Schaltfläche button_threedots.png.

Skalenformat (C-Syntax)

Werte skaliert in printf-Syntax.

Beispiele: %d, %5.2f

Max. Breite der Beschriftungen

Optionaler Wert, der die maximale Breite der Skalenbeschriftung vorgibt; in der Regel wird dieser Wert automatisch richtig gesetzt.

Hinweis: Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Höhe der Beschriftungen

Optionaler Wert, der die maximale Höhe der Skalenbeschriftung vorgibt; in der Regel wird dieser Wert automatisch richtig festgesetzt.

Hinweis: Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Farbe der Schriftart

Auswahl über die Auswalliste oder die Schaltfläche button_threedots.png.

Elementeigenschaft 'Positionierung'

Verwendung von

  • Voreingestellten Stilwerten: Werte aus dem aktuellen Stil

  • Benutzerdefinierte Einstellung: Unter­knoten Positionierung erscheint.

Positionierung

Voraussetzung: Als Verwendung von haben Sie Benutzerdefinierte Einstellung ausgewählt.

Die angezeigten Positionierungseinstellungen hängen vom Typ des Zeigerinstruments bzw. Potentiometers und zum Teil auch davon ab, ob ein eigenes Hintergrundbild auswählt wurde. Folgende Einstellungen werden verwendet, um die exakte Position relativ zum Hintergrundbild zu erreichen:

Zeigerabstand

Länge des Zeigers in Pixel

Skalenabstand

Abstand der Skalenstriche zum Zentrum in Pixel

Voraussetzung: Als Hintergrund wurde ein eigenes Bild ausgewählt.

Skalenlänge

Länge der Skalenstriche in Pixel

Voraussetzung: Als Hintergrund wurde ein eigenes Bild ausgewählt.

Beschriftungsverschiebung:

Abstand der Beschriftungen zu den Skalenstrichen in Pixel

Einheitenverschiebung:

Abstand des Einheitentexts Beschriftung ‣ Einheit vom oberen Skalenrand in Pixel

Ursprungsverschiebung

Offset des Elements in Pixel

Voraussetzung: Bei den Elementen Zeigerinstrument 180° und Zeigerinstrument 90° wird diese Eigenschaft nur angezeigt, wenn als Hintergrund ein eigenes Bild ausgewählt wurde.

Elementeigenschaft 'Farben'

Farbbereiche

Dauerhafte Farbereiche

_cds_icon_option_deactivated.png: Es sind alle Farbereiche sichtbar, unabhängig vom Istwert.

_cds_icon_option_activated.png: Es ist nur der Farbereich sichtbar, in dem der Istwert liegt.

Farben für Skala verwenden

_cds_icon_option_activated.png: Farben der Farbbereiche werden nur für die Skala und den Rahmen verwendet.

Farbbereiche

Neu erstellen

Ein neuer Farbbereich wird in der Ansicht Elemente hinzugefügt.

Löschen

Farbbereich wird von der Liste entfernt und die Liste wird aktualisiert.

Bereichsanfang

Startwert des Farbbereichs

Beispiel: 20

_visu_icon_variable.png: Darunter erscheint die Eigenschaft Variable.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Startwert.

Beispiel: PLC_PRG.iColorAreaStart0

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iColorAreaStart0 : INT := 80;

END_VAR

Bereichsende

Endwert des Farbbereichs

Beispiel: 120

_visu_icon_variable.png: Darunter erscheint die Eigenschaft Variable.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Endwert.

Beispiel: iColorAreaEnd0

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iColorAreaEnd0 : INT := 100;

END_VAR

Farbe

Farbe, die zur Darstellung des Bereichs verwendet wird.

Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'

Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.

Unsichtbarkeit

Variable (BOOL). Schaltet die Sichtbarkeit des Elements um.

TRUE: Das Element ist zur Laufzeit nicht sichtbar.

Eingaben deaktivieren

Variable (BOOL). Schaltet die Bedienbarkeit des Elements um.

TRUE: Benutzereingaben zur Laufzeit haben keine Auswirkung. Das Element wird deaktiviert angezeigt.

Info

Die Eigenschaft Unsichtbarkeit wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'

Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.

Bewegung

X

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_X.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts.

Y

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_Y.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten.

Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel PLC_PRG.iAngle1.

Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol _visu_icon_center_point.png dargestellt.

Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung.

_visu_img_prp_rotation.png 

Innere Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel: PLC_PRG.iAngle2.

Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.

Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol _visu_icon_center_point.png dargestellt.

Hinweis: Wenn in der Eigenschaft Position ‣ Winkel ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset).

_visu_img_prp_inner_rotation.png 

Info

Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.

Info

Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'

Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.

Zugriffsrechte

Öffnet den Dialog Zugriffsrechte. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern.

Statusmeldungen:

  • Nicht gesetzt. Alle Rechte: Zugriffsrecht für alle Benutzergruppen: bedienbar

  • Rechte sind vergeben: eingeschränkte Rechte: Mindestens für eine Gruppe ist der Zugriff eingeschränkt

Siehe auch