Visualisierungselement 'Schieberegler'

 

Symbol:

_visu_img_slider.png

Kennzeichen: Allgemeine Steuerelemente

Das Element verändert den Wert einer Variablen abhängig von der Posi­tion des Reglers innerhalb der Schiebereglerleiste. Sie definieren den Wertebereich der Schiebereglerleiste über den Skalenanfang und das Skalenende.

Elementeigenschaften

Elementname

Beispiel: Speed controller conveyor belt 1

Optional

Tipp: Durch die Vergabe von eigenen Elementnamen werden die Elemente in der Elementliste schnell gefunden.

Elementtyp

Schieberegler

Elementeigenschaft 'Position'

Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinaten­system. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die posi­tive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.

X

X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Y

Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Breite

Angabe in Pixel

Beispiel: 150

Höhe

Angabe in Pixel

Beispiel: 30

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole _visu_icon_position_element.png an eine andere Stelle ziehen.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zentrum'

Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rota­tionspunkts. Er ist im Editor als Symbol _visu_icon_center_point.png dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.

X

X-Koordinate des Rotationspunkts

Y

Y-Koordinate des Rotationspunkts

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol _visu_icon_center_point.png an eine andere Stelle ziehen.

Variable

Variable (numerischer Datentyp)

Beispiel PLC_PRG.rSlider

Während der Ausführung wird der Variablen ein Wert zugewiesen, der der Position des Schiebereglers innerhalb der Leiste entspricht.

Seitengröße

Seitengröße

  • als fester Wert, zum Beispiel 10

  • als IEC-Variable mit ganzzahligem Datentyp.

Voraussetzung: Die Elementeigenschaft Zum Klick springen ist nicht aktiviert.

Zum Klick springen

Verhalten des Schiebereglers zur Laufzeit der Visualisierung bei Klick in die Schiebereglerleiste:

_cds_icon_option_activated.png: Der Schieberegler springt auf die angeklickte Position.

_cds_icon_option_deactivated.png: Der Schieberegler springt um den Wert, der in Elementeigenschaft Seitengröße definiert ist, in die Richtung, die der Klick vorgibt.

Elementeigenschaft 'Skala'

Skala anzeigen

_cds_icon_option_activated.png: Das Element hat eine sichtbare Skala.

Hinweis: Option ist nur beim Schieberegler verfügbar.

Skalenanfang

Kleinster Wert der Skala und die untere Grenze des Wertebereichs des Elements.

Beispiel: 0

_visu_icon_variable.png: Darunter erscheint die Eigenschaft Variable.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Skalenanfang.

Beispiel: PLC_PRG.iScaleStart

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iScaleStart : INT := 0;

END_VAR

Skalenende

Größter Wert der Skala und die obere Grenze des Wertebereichs des Elements.

Beispiel 100

_visu_icon_variable.png: Darunter erscheint die Eigenschaft Variable.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält das Skalenende.

Beispiel: PLC_PRG.iScaleEnd

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iScaleEnd : INT := 120;

END_VAR

Hauptskala

Abstand zwischen zwei Skalenstrichen der Grobskala.

Beispiel: 10

_visu_icon_variable.png: Darunter erscheint die Eigenschaft Variable.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Abstand.

Beispiel: PLC_PRG.iMainScale

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iMainScale : INT := 20;

END_VAR

Unterskala

Abstand zwischen zwei Strichen der Feinskala. Sie können die Feinskale ausblenden, indem Sie den Wert auf 0 setzen.

Beispiel: 2

_visu_icon_variable.png: Eigenschaft Variable erscheint darunter.

Variable

Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Abstand.

Beispiel: PLC_PRG.iSubScale

Deklaration:

PROGRAM PLC_PRG VAR

iMainScale : INT := 5;

END_VAR

Skalenformat (C-Syntax)

Formatierung der Skalenbeschriftung, zum Beispiel %d %s

Hinweis: Eigenschaft ist nur beim Schieberegler verfügbar

Skalenverhältnis

Größe der Skala in % der Gesamtgröße

Elementeigenschaft 'Balken'

Die Eigenschaft definiert die Darstellung der Skalierung und Laufrich­tung.

Diagrammtyp

Auswahlliste variiert abhängig von der Ausrichtung des Diagramms.

Horizontal

  • Oben: Skala ist über dem Regler

  • Unten: Skala ist unter dem Regler

  • Oben und unten: 2 Skalen rahmen den Regler oben und unten ein

Vertikal

  • Links: Skala ist links vom Regler

  • Rechts: Skale ist rechts vom Regler

  • Links und rechts: 2 Skalen rahmen den Regler links und rechts ein

Ausrichtung

Ausrichtung des Schiebereglers, wird bestimmt durch das Verhältnis Breite zu Höhe.

  • Horizontal

  • Vertikal

Sie können die Ausrichtung im Visualisierungseditor ändern, indem Sie mit der Maus die Breite und Höhe des Scrollbalkens anpassen.

Laufrichtung

Auswahlliste variiert abhängig von der Ausrichtung des Schiebereglers.

Horizontal

  • Von links nach rechts: Skalenanfang ist links.

  • Rechts nach links: Skalenanfang ist rechts.

Vertikal

  • Unten nach oben: Skalenanfang ist unten.

  • Von oben nach unten: Skalenanfang ist oben.

Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'

Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.

Bewegung

X

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_X.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts.

Y

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_Y.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten.

Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel PLC_PRG.iAngle1.

Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol _visu_icon_center_point.png dargestellt.

Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung.

_visu_img_prp_rotation.png 

Innere Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel: PLC_PRG.iAngle2.

Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.

Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol _visu_icon_center_point.png dargestellt.

Hinweis: Wenn in der Eigenschaft Position ‣ Winkel ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset).

_visu_img_prp_inner_rotation.png 

Info

Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.

Info

Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'

Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.

Unsichtbarkeit

Variable (BOOL). Schaltet die Sichtbarkeit des Elements um.

TRUE: Das Element ist zur Laufzeit nicht sichtbar.

Eingaben deaktivieren

Variable (BOOL). Schaltet die Bedienbarkeit des Elements um.

TRUE: Benutzereingaben zur Laufzeit haben keine Auswirkung. Das Element wird deaktiviert angezeigt.

Info

Die Eigenschaft Unsichtbarkeit wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungs­manager die Option Client-Animationen und Überlagerungen syste­meigener Elemente unterstützen aktiviert haben.

Sie können eine Bewegung, eine Drehung und die Sichtbarkeit eines Visualisierungselements animieren.

Animationsdauer

Zeit in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt

Beispiel: 500

In den Vordergrund bringen

Eigenschaftenwert (BOOL)

TRUE: Das Element wird zur Laufzeit im Vordergrund dargestellt.

FALSE: Das Element wird zur Laufzeit in der Ebene dargestellt, in der es im Visualisierungseditor eingefügt wurde.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'

Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.

Zugriffsrechte

Öffnet den Dialog Zugriffsrechte. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern.

Statusmeldungen:

  • Nicht gesetzt. Alle Rechte: Zugriffsrecht für alle Benutzergruppen: bedienbar

  • Rechte sind vergeben: eingeschränkte Rechte: Mindestens für eine Gruppe ist der Zugriff eingeschränkt

Siehe auch

Siehe auch