Visualisierungselement 'XY-Diagramm'
Kennzeichen: Spezielle Steuerelemente
Das Element stellt den Verlauf von Arraywerten grafisch als Linien- oder Balkendiagramm im kartesischen Koordinatensystem dar. Das Diagramm kann mehrere Kurven darstellen.
Hinweis
Einschränkung Das Element kann mit Steuerungen ab V3.5 SP11 verwendet werden.
Info
Im CODESYS Store finden Sie ein Beispielprojekt für die Verwendung von XY-Diagrammelementen in Visualisierungen.
|
Elementname |
Beispiel Velocity chart |
|
Elementtyp |
XY-Diagramm |
|
Kartesisches XY-Diagramm |
|
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
|
X |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: 10 |
|
Y |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: 10 |
|
Breite |
Angabe in Pixel Beispiel: 150 |
|
Höhe |
Angabe in Pixel Beispiel: 30 |
Info
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole
an eine andere Stelle ziehen.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Elementaussehen'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte, um das Aussehen des Elements zu definieren.
|
Rahmenliniendicke |
Wert in Pixel Beispiel: 2 Hinweis: Die Werte 0 und 1 führen beide zu einer Linienstärke von einem Pixel. Wenn keine Linie dargestellt werden soll, muss die Eigenschaft Rahmenlinienstil auf die Option Unsichtbar gesetzt werden. |
|
Rahmenlinienstil |
|
|
Rahmenlinienfarbe |
|
Elementeigenschaft 'Schriftart Achsen'
|
Schriftart |
Beispiel: Standard
|
Elementeigenschaft 'Steuervariablen'
|
Zoomen der Kurvendarstellung ist mit der Maus oder auf einem Multitouchgerät mittels der Fingergeste Pinch möglich. Es wirkt sich auch auf alle Achsen aus. Zur Laufzeit wenn Enable TRUE ist, können Sie mit der Maus bei gedrückter linker Maustaste ein Rechteck aufziehen. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird in das Rechteck gezoomt und die Kurven werden vergrößert dargestellt. Um bei einem Multitouchgerät zu zoomen, bewegen Sie 2 Finger auseinander oder zusammen. Zoomen und Schwenken können zusammen arbeiten. |
|
|
Aktivieren |
Variable (BOOL), die das Zoomen aktiviert oder deaktiviert. TRUE: Aktiviert das Zoomen Beispiel: PLC_PRG.xZoomEnable |
|
Grundposition |
Variable (BOOL) Steigende Flanke: Setzt die Kurvendarstellung auf den Ausgangszustand zurück, nachdem die Darstellung durch Zoomen verändert wurde. Beispiel: PLC_PRG.xZoomHome |
|
Rückgängig |
Variable (BOOL) Steigende Flanke: Setzt die Kurvendarstellung auf die vorherige Position zurück, nachdem die Darstellung durch Zoomen verändert wurde. Beispiel: PLC_PRG.xZoomUndo |
|
Ist gezoomt |
Variable (BOOL), die angibt, ob die Kurvendarstellung durch Zoomen verändert wurde. TRUE: Kurvendarstellung wurde gezoomt. Beispiel: PLC_PRG.xIsZoomed |
|
Schwenken der Kurvendarstellung ist mit der Maus oder auf einem Multitouchgerät mittels der Fingergeste Pinch möglich. Es wirkt sich auch auf alle Achsen aus. Wenn zur Laufzeit Enable TRUE ist, können Sie die Kurvendarstellung mit der Maus bei gedrückter linker Maustaste an eine andere Position ziehen. Um bei einem Multitouchgerät die Kurvendarstellung zu schwenken, ziehen Sie diese mit einem Finger an eine andere Position. |
|
|
Aktivieren |
Variable (BOOL), um das Schwenken zu aktivieren oder zu deaktivieren. TRUE: Aktiviert das Schwenken Beispiel: PLC_PRG.xPanEnable |
|
Grundposition |
Variable (BOOL) Steigende Flanke: Setzt die Kurvendarstellung auf die Ausgangsposition zurück, nachdem die Darstellung durch Schwenken verändert wurde. Beispiel: PLC_PRG.xPanHome |
|
Ist geschwenkt |
Variable (BOOL), deren Zustand angibt, ob die Kurvendarstellung durch Zoomen verändert wurde. TRUE: Kurvendarstellung wurde geschwenkt. Beispiel: PLC_PRG.xIsPanned |
Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
|
Bewegung |
||
|
X |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel. Beispiel PLC_PRG.iPos_X. Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
|
Y |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel. Beispiel PLC_PRG.iPos_Y. Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
|
Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel PLC_PRG.iAngle1.
Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
|
|
Innere Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel: PLC_PRG.iAngle2. Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.
Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft Position ‣ Winkel ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
|
Info
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Info
Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'
Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.
|
Unsichtbarkeit |
Variable (BOOL). Schaltet die Sichtbarkeit des Elements um. TRUE: Das Element ist zur Laufzeit nicht sichtbar. |
|
Eingaben deaktivieren |
Variable (BOOL). Schaltet die Bedienbarkeit des Elements um. TRUE: Benutzereingaben zur Laufzeit haben keine Auswirkung. Das Element wird deaktiviert angezeigt. |
Info
Die Eigenschaft Unsichtbarkeit wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option Client-Animationen und Überlagerungen systemeigener Elemente unterstützen aktiviert haben.
Sie können eine Bewegung, eine Drehung und die Sichtbarkeit eines Visualisierungselements animieren.
|
Animationsdauer |
Zeit in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt Beispiel: 500 |
|
In den Vordergrund bringen |
Eigenschaftenwert (BOOL) TRUE: Das Element wird zur Laufzeit im Vordergrund dargestellt. FALSE: Das Element wird zur Laufzeit in der Ebene dargestellt, in der es im Visualisierungseditor eingefügt wurde. |
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'
Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.
|
Zugriffsrechte |
Öffnet den Dialog Zugriffsrechte. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern. Statusmeldungen:
|
Siehe auch