HMI-Projekt entwickeln und HMI-Applikation ausführen

 

Ein HMI-System dient einem Benutzer als Mensch-Maschine-Schnitt­stelle zu entfernten Steuergeräten. Wenn die HMI-Applikation ausgeführt wird, kommuniziert das HMI-System über ein Steuerungs­netzwerk mit entfernten Steuerungen und visualisiert deren Daten übli­cherweise auf einem HMI-Gerät. Dann kann der Benutzer die Steuerungsgeräte beobachten und bedienen.

HMI-Projekt

 

Ein HMI-Projekt ist ein in CODESYS wie gewohnt erstelltes Projekt, das auch Applikationen für HMI-Geräte enthält. Es enthält wenigstens eine HMI-Applikation, darf aber auch mehrere HMI-Applikationen enthalten und eine oder mehrere SPS-Applikationen.

Sie können ein HMI-Projekt erstellen, das mehrere HMI-Applikationen für verschiedene HMI-Geräte enthält. Außerdem darf ein HMI-Projekt auch IEC-Applikationen für Steuerungen enthalten. Wenn Sie es so designen, dass es ausschließlich SPS-Steuersoftware enthält oder ausschließlich HMI-Software, haben Sie den Vorteil, dass Sie als HMI-Entwickler sich auf die Bedienoberfläche und die Umsetzung des Bedienkonzepts spezialisieren können (Bedienkomfort, intuitive und übersichtliche Handhabung). Ein separat arbeitender IEC-Entwickler projektiert dann parallel dazu die Steuerungsapplikation.

HMI-Laufzeitsystem CODESYS HMI

 

Symbol : _visu_icon_hmi_control.png

Das HMI-Laufzeitsystem ist ein unter einer Windows-Plattform ablauffähige Software, auf der Sie Ihre HMI-Applikation ausführen können. Damit steht Ihnen ein HMI-System zur Verfügung, mit dem Sie eine entfernte Steuerung bedienen und beobachten können: Das Lauf­zeitsystem macht aus einem gewöhnlichen Industrie-PC ein HMI-Gerät. Im Lieferumfang des CODESYS Development System steht Ihnen eine zeitbegrenzte Demoversion zur Verfügung. Für den unbegrenzten Betrieb benötigen Sie eine Einzellizenz.

CODESYS HMI starten

  1. Wählen Sie im Startmenü von Windows die gewünschte Version von CODESYS und dann den darunter liegenden Ordner CODESYS Control Win V3 aus.

    ⇒ Eine Liste mit den installierten Laufzeitsystemen klappt auf.

  2. Wählen Sie das HMI-Laufzeitsystem CODESYS HMI aus.

    ⇒ Das Laufzeitsystem startet. In der Windows-Taskleiste erscheint das HMI-Symbol _visu_icon_hmi_control.png. Es zeigt an, dass das Laufzeitsystem ausgeführt wird. Nun kann über die Funktion Netzwerkscan das HMI-Gerät gefunden und verwendet werden. Sie können eine HMI-Applikation auf das Gerät laden.

HMI-Applikation

 

Eine HMI-Applikation kann mit Hilfe der Funktionalität eines Datenquel­lenverwalters mit beliebig vielen, auch unterschiedlichen Steuerungen kommunizieren. Sie können auf die Daten der Steuerungen über Daten­quellenvariablen zugreifen und diese visualisieren. Diese Variablen können Sie wie üblich im Visualisierungseditor mit Visualisierungsele­menten verwenden.

Außerdem können Sie die folgenden Objekttypen in Ihre HMI-Applika­tion einbinden und deren Funktionalität verwenden:

Diese Objekte werden unter der Ansicht HMI-Features aufgelistet.