Objekt 'WebVisu'

 

Symbol: _visu_icon_web_visualization.png

Funktion: Das Objekt dient der Konfiguration der webbasierten Darstel­lungsvariante, um die Visualisierung fern der Steuerung in einem Webbrowser darzustellen. Das ermöglicht Fernzugriff, Fernüberwa­chung sowie Service und Diagnose einer Applikation via Internet.

Voraussetzung: Das Objekt ist unterhalb des Visualisierungsmanagers eingefügt und das Zielsystem verfügt über einen Webserver mit CODESYS WebVisu-Unterstützung. Der Webserver ermöglicht die Kommunikation zwischen Zielsystem und Webbrowser.

Siehe auch

Startvisualisierung

Name der Visualisierung, die bei Start als CODESYS WebVisu dargestellt wird.

Tipp: Verwenden Sie die Eingabeunterstützung, um eine andere Visualisierung auszuwählen.

Name der .htm-Datei

Basis-URL der Webseite. Die URL wird auch als Adresse im Webbrowser eingetragen.

Beispiel: http://localhost:8080/webvisu.htm

Hinweis: Wenn Sie als Visualisierungsgerät ein BeagleBone Black verwenden, müssen Sie beachten, dass ein BeagleBone Black bei seinem Webserver den Port 9090 verwendet. Eine gültige IP-Adresse ist folglich: http://192.168.7.2:9090/webvisu.htm

Als Standardseite verwenden

_cds_icon_option_activated.png: Die in Name der .htm-Datei angegebene Seite ist voreingestellt als Standardseite. Somit wird diese Seite immer geöffnet, wenn ein Benutzer im Webbrowser die IP-Adresse und den Port des Webservers eingibt, der auf der Steuerung läuft: http://<IP-Adresse Webserver>:<Port Webserver>.

Beispiel: http://localhost:8080

Hinweis: Auch wenn Sie mehrere Webvisualisierungen erstellt haben, können Sie diese Option nur für genau eine Webseite aktivieren und somit nur eine Webseite als Standardseite voreinstellen.

Aktualisierungsrate (ms)

Aktualisierungsrate (in Millisekunden) im Webbrowser

Standardgröße Kommunikationspuffer

Standardgröße für Kommunikationspuffer in Bytes. Definiert den maximal verfügbaren Speicher für die Datenübertragung zwischen Webclient und Webserver.

Beispiel: 50000

Verwendete Visualisierungen anzeigen

Der Link öffnet im Editor Visualisierungsmanager die Registerkarte Visualisierungen.

Die Registerkarte gibt Auskunft, welche Visualisierungen auf welche Darstellungsvarianten geladen werden.

Siehe auch

Skalierungsoptionen

Fest

_cds_icon_radiobutton_activated.png: Feste Größe der Visualisierung. Dabei werden die Werte in Client Höhe und Client Breite verwendet.

Isotropisch

_cds_icon_radiobutton_activated.png: Größe der Visualisierung wird angepasst an die Größe des Webbrowsers, wobei die Proportionen der Visualisierung erhalten bleiben

Anisotropisch

_cds_icon_radiobutton_activated.png: Größe der Visualisierung wird angepasst an den Webbrowser

Skalierungsoptionen für Dialoge verwenden

_cds_icon_option_activated.png Die Dialoge, auch für Keypad und Numpad, werden wie die Visualisierung skaliert (mit dem gleichen Skalierungsfaktor gezeichnet). Dies ist vorteilhaft, wenn ein Dialog passend zur Visualisierung erstellt wurde, dann passen diese auch skaliert zueinander.

Client Höhe

Höhe der Visualisierung in Pixel

Client Breite

Breite der Visualisierung in Pixel

Darstellungsoptionen

Zeichnen mit Antialiasing

_cds_icon_option_activated.png: Beim Zeichnen der Visualisierung im Webbrowser wird Antialiasing angewendet.

Standardtexteingabe

Eingabe mit

Touchscreen

Texteingabe auf der WebVisu mit Touchscreen. Es öffnet der Keypad- oder Numpad-Dialog.

Keyboard

Texteingabe auf der WebVisu mit normaler Tastatur oder Softwaretastatur (beispielsweise bei Android OS)

Auswirkung:

Wenn Sie eine Benutzereingabe für Standardtexteingabe konfigurieren und dabei eine Eingabekonfiguration für Eingabeaktion Variable schreiben auswählen und den Eingabetyp mit Standard konfigurieren, werden die Einstellungen hier verwendet.

Siehe auch